powered by CADENAS

Manual

Manual

17.3.5. Linienzuordnung

Klickt der Anwender im Ordner Linienzuordnung und dort im Feld Enthaltene Linienstile auf einen Listeneintrag, der gleichzeitig einem in der Zeichnung enthaltenen Layer entspricht, werden parallel dazu die entsprechenden Zeichnungselemente, die auf die sem Layer zusammengefasst sind, farblich hervorgehoben.

Der Anwender kann aber auch umgekehrt verfahren und ein Zeichnungselement in der Vorschau mit der Maus auswählen. Dieses wird dann farblich hervorgehoben und gleichzeitig im Feld Enthaltene Linienstile der entsprechende Eintrag automatisch angezeigt.

Wird die Option Zugehörige Elemente ignorieren gewählt, werden alle Zeichnungselemente die sich auf diesem Layer befinden in der Vorschau ausgeblendet.

[Hinweis] Hinweis
  • Dies bedeutet auch, dass beim Konvertieren diese Zeichnungselemente nicht berücksichtigt werden!

  • In der Liste "Enthaltene Linienstile" werden diese ausgewählten Einträge mit dem Ausdruck IGNORE gekennzeichnet!

  • Die Auswahlfelder Linienart und Liniendicke werden daraufhin automatisch deaktiviert!

Klickt der Benutzer im Fenster Vorschau auf ein Zeichnungselement wird dieses farblich unterlegt hervorgehoben. Mit dieser Markierung kann nun in den Pulldownmenüs die Linienart und die Liniendicke zugeordnet werden.