powered by CADENAS

Manual

Manual

10.5.2.11.6.4. Text

Mittels Textattributen können Zusatzinformationen (z.B. besondere Merkmale der Oberfläche) an das Model geheftet werden.

10.5.2.11.6.4.1. CAD Textattribut an Fläche

Um ein CAD-Textattribut anzulegen, tragen Sie den gewünschten Text in das Feld CAD Textattribut an Fläche ein.

Oberflächen-CAD-Textattribute werden im Moment[47] nur von Pro-E verarbeitet.

10.5.2.11.6.4.2. HTML Textattribut an Fläche

In V9 ist es jetzt möglich, HTML-Textattribute in Flächenattributen zu benutzen. Aktuell[48] werden diese allerdings nur In PARTsolutions angezeigt. Um ein Textattribut anzulegen, tragen Sie den gewünschten Text in das Feld HTML Textattribut an Fläche ein.

[Hinweis] Hinweis

Die Verwendung von Bildern oder Links ist eingeschränkt möglich.[49]

<img src=“$CADENAS_DATA/pics/mypic.jpg“>

Flächenattribut mit HTML - Beispiel

Flächenattribut mit HTML - Beispiel

10.5.2.11.6.4.3. Textfelder in der 3D-Ansicht verknüpft mit Variablen

Sie können für die 3D-Ansicht klickbare Textfelder an Bauteilflächen definieren und diese mit Variablen verknüpfen.

Variablen-Beschreibungstext, Farbe der Variablen-Tabellenspalte und der aktuelle Wert der Variablen werden in der 3D-Ansicht automatisch in das angezeigte Beschriftungsfeld übernommen (siehe folgende Abb.).

Beschriftungsfelder verknüpft mit Variablen

Beschriftungsfelder verknüpft mit Variablen

Beim Klick auf das Beschriftungsfeld öffnet sich der Tabellen-Dialog der verknüpften Variable.

Anzeigebereich auswählen

Anzeigebereich auswählen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Voraussetzung:

    Öffnen Sie im PARTdesigner die Tabelle!

  2. Geben Sie auf der Dialogseite Flächen Attribute den gewünschten Text in das Feld HTML Textattribut an Fläche ein.

  3. Bestimmen Sie die verknüpfte Variable.

    Hierzu gibt es 2 Varianten:

    • Klickbare Variable (Einzelteil, Konfiguration)

    • Klickbare Variable (Assemblytabelle)

    Dadurch können Sie unterscheiden, was im Einzelteile/Konfigurations-Modus und was im Assembly-Tabellen-Modus angezeigt werden soll.

    Einerseits könnten es unterschiedliche Variablen sein, aber Sie können auch das Label verstecken: Wenn Sie nur eine Variable für das Einzelteil geben, aber nicht für die Assembly-Tabelle, dann wird das komplette Label im Assembly-Tabellen-Modus unsichtbar.



[47] V9.02

[48] V9.02

[49] Mit V9.02 ist die Verwendung nur mit absoluten Verweisen möglich.