Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Werkzeugleiste kann ein- und ausgeblendet werden. Öffnen Sie hierzu im Seitenkopf mit der sekundären Maustaste das Kontextmenü und aktivieren/deaktivieren Sie den Menüpunkt toolBar.
Im Folgenden sind die einzelnen Funktionen beschrieben:
Neu: Das Dialogfenster Neu/Öffnen erscheint.
Siehe hierzu auch "Template erstellen von A bis Z", Punkt 2.
Als Katalogtemplate
speichern: Speichert unter "_templates" eine Datei <name>.template
und eine
Datei <name>.ptdef
.
Siehe hierzu auch "Template erstellen von A bis Z", Punkt 4.
Seite erstellen: Dem Template wird eine weitere Seite zugefügt.
Templateeinstellungen: Die Dialogseite Elemente mit Abschnitt Template wird geöffnet (je nach aktuellem Zustand als Docking oder als Fenster).
Mit Klick auf das Icon schalten Sie das Raster ein oder aus. Im eingeschalteten Zustand ist das Listenfeld zum Einstellen des Abstands der Rasterpunkte sichtbar.
Die Rasterpunkte sind nicht nur eine optische Unterstützung beim Positionieren, zusätzlich rasten Elemente dort beim Verschieben ein.
Positionieren kann auch mittels der Tastatur-Pfeiltasten erfolgen. Vergleiche hierzu Abschnitt 14.3.3, „Designereinstellungen“.
Aktualisieren: Automatisches Aktualisieren ein/aus
Bei großen Testprojekten benötigt das Aktualisieren etwas Zeit. Schalten Sie es gegebenenfalls aus.
PDF exportieren: Bestimmte Elemente wie die U3D-Ansicht werden erst im PDF sichtbar.
Benutzen Sie gegebenenfalls dann diese Vorschaufunktion. Die Darstellung entspricht exakt der späteren Darstellung im Datenblatt.
Layerdialog öffnen: Die Dialogseite Layer wird geöffnet (je nach aktuellem Zustand als Docking oder als Fenster).
Je höher der Eintrag in der Liste, desto weiter vorne befindet sich die Ebene des Elements.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 14.5, „"Layer" Registerseite/Dialogfenster“.
Ebene nach vorne / Ebene nach hinten:
Mit Klick auf die Icons in der Werkzeugleiste oder auf die Plus-Minus-Icons auf der Registerseite Layer kann die Ebene des selektierten Objektes nach vorne oder hinten verschoben werden. Je höher der Eintrag in der Liste auf der Registerseite Layer, desto weiter vorne befindet sich die Ebene des Objekts.
Layer des angewählten Elements erhöhen:
Layer des angewählten Elements verringern:
Weitere Informationen zur Dialogseite Layer finden Sie unter Abschnitt 14.5, „"Layer" Registerseite/Dialogfenster“.
Sie können Hilfslinien ganz einfach erzeugen, indem Sie diese aus den Linealen in der linken, oberen Ecke ziehen.
Wenn Sie eine Linie nicht mehr benötigen, schieben Sie diese einfach wieder in die linke obere Ecke zurück.
Seite an Fensterbreite anpassen
Seite an Fenstergröße anpassen (Höhe und Breite berücksichtigen)
Selektieren Sie das zu löschende Objekt und klicken Sie auf das Icon Löschen in der Werkzeugleiste.