Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Als Grundlage für die Katalogerstellung benötigt CADENAS vom Auftraggeber die im Folgenden aufgeführten Ausgangsdaten. Wir bitten diese für jedes Teil / jede Baugruppe des Katalogs möglichst immer komplett und hinsichtlich des Gesamtumfangs kapitelweise zu liefern.
Auf Wunsch (z.B. bei größeren Datenmengen) stellt CADENAS dem Auftraggeber auch einen speziellen Bereich auf einem FTP-Server zum Datentransfer zur Verfügung.
Nur wenn die gelieferten Daten den im Folgenden aufgeführten Anforderungen entsprechen, können wir eine equivalente Qualität gewährleisten. Bei großen Abweichungen verlieren eventuell vorab vereinbarte Liefertermine ihre Gültigkeit und es kann Mehraufwand entstehen.
Beide Parteien verpflichten sich gegenseitig, keine Daten oder Modelle den jeweiligen Marktbegleitern/Wettbewerbern zur Verfügung zu stellen oder dem Marktbegleitern/Wettbewerbern Verwertungsrechte gleich welcher Art an den Daten oder Modelle einzuräumen. Der Auftraggeber sichert CADENAS zu, dass die zur Verfügung gestellten Daten frei von rechten Dritter sind.
CADENAS erstellt zusammen mit dem Auftraggeber einen Projektplan in welchem der Umfang des Katalogprojektes sowie die Reihenfolge / Priorität der zu realisierenden Teile ersichtlich ist.
Zu liefern ist die fertige Ordnerstruktur des zu erstellenden Kataloges. Es soll ersichtlich sein, welches Bauteil / welche Baugruppe in welchem Ordner / Kapitel des Kataloges untergebracht werden soll. Diese Struktur kann auf zwei Arten bereitgestellt werden:
Wir empfehlen hier die Ordnernamen in Englisch zu halten, da diese im Vergleich zu der später im PARTdataManager angezeigten Struktur nicht anderssprachig übersetzt werden können.
Für jeden Ordner / jedes Bauteil sollte ein entsprechendes Voransichtsbild beigelegt werden. Der Katalog kann so optimal an die "Corporate Identity" des Auftraggebers angepasst werden.
Sollten diese nicht vorhanden sein, implementiert CADENAS eine Ableitung der 3D-Modelle:
Technische Voraussetzungen Voransichtsbilder:
Hinweis | |
---|---|
Bitte legen Sie die Voransichtsbilder - soweit vorhanden - direkt in der Ordnerstruktur jeweils mit dem Dateinamen "catalog.png" ab! |
Für jedes Teil / jede Baugruppe implementiert CADENAS Bemaßungsbilder aus denen später unter anderem hervorgehen soll welche Tabellenvariable welches Maß im Bauteil repräsentiert.
Technische Voraussetzungen Bemaßungsbilder:
Gelieferte Bemaßungsbilder im AutoCAD-DWG oder DXF Format werden von CADENAS nachbearbeitet und in ein spezielles HPGL-Format umgewandelt welches Skalierung und Farbkontraste innerhalb PARTsolutions für den Anwender ermöglicht. Auf Wunsch wird vorab eine AutoCAD Vorlagedatei mit den entsprechend konfigurierten Basis-Layern bereitgestellt.
Maßtabellen müssen im CSV/XLS Format geliefert werden. Die Inhalte können so i.d.R. ohne Verluste in das System importiert werden. Der Auftraggeber deklariert an dieser Stelle ggf. auch Variablennamen, Variablenbezeichnungen, Variableneinheiten sowie die Inhalte von Auswahlfeldern. Die Tabelle deckt alle geometrisch nötigen Varianten ab und enthält sofern erforderlich auch alle zur Konstruktion notwendigen Hilfsmaße sowie technische Details.
Zur Erstellung der 3D-Geometrien benötigt CADENAS möglichst detailgetreue CAD-Daten aller zu realisierenden Teile / Baugruppen + Varianten. Verwendet werden können seitens CADENAS die Dateiformate STP, SAT, IGS, DWG, DXF sowie systemeigene Formate gängiger CAD-Systeme, wir bitten hier ggf. um Rücksprache mit Ihrem CADENAS Ansprechpartner.
Der Auftraggeber liefert die zur Teilemodellierung notwendigen Produktkataloge mindestens in zweifacher Ausführung wenn möglich je in deutscher und englischer Sprache. Eine PDF-Variante des Kataloges kann alternativ oder ergänzend zur Verfügung gestellt werden. Bitte senden Sie diese Unterlagen direkt z. Hd. Ihres CADENAS Ansprechpartners.
Der Auftraggeber definiert zusammen mit CADENAS den für den Katalog allgemeingültigen Detailierungsgrad. Dieser wird später auch anhand der Pilotteile spezifiziert und freigegeben.
Es besteht auch die Möglichkeit eines Änderbaren Detailierungsgrades (siehe "LOD-Funktion" weiter unten). Ein änderbarer Detailierungsgrad wird vor allem dann relevant, wenn Zielsysteme aus stark unterschiedlichen Märkten (z.B. Maschinenbau und Gebäudebau) gleichermaßen unterstützt werden müssen.
Wenn besondere Anforderungen an die Ausrichtung der Bauteile in der CADENAS Software und/oder beim Exportieren ins CAD-System bestehen, müssen diese vom Auftraggeber vor Beginn der Datenerstellung an CADENAS kommuniziert werden. Andernfalls werden die Modelle CADENAS-typisch ausgerichtet.
Hinweis | |
---|---|
Im Bereich BIM (Building Information Modeling) ist zwingend die Ausrichtung Z-Achse nach oben / X-Achse nach vorne zu wählen. |
Die CADENAS-Teilefamilien können sowohl als Einzelteile als auch als Baugruppen aufgebaut werden. Besteht die Anforderung, dass die Komponenten in Baugruppen zueinander beweglich sind und auch kinematische Informationen tragen sind diese ggf. vom Auftraggeber festzulegen. Für die üblichen linearen und rotativen Bewegungen können auch Min.- und Max.-Grenzen hinterlegt werden. Dies ist v.a. dann relevant, wenn mit den Komponenten später eine Simulation vorgesehen ist (siehe dazu nächster Punkt).
Soll mit den CADENAS-Teilen ein Simulationssystem wie z.B. der Mechatronics Concept Designer (MCD) bedient werden, sind zusätzlich zu den kinematischen Bewegungsinformationen (vgl. vorheriger Punkt) weitere technische Informationen wie z.B. Geschwindigkeit, max. Beschleunigung, max. Verzögerung, etc. erforderlich. Ebenso Bewegungsdiagramme können hinterlegt werden und müssen i.d.F. bereitgestellt werden. Bitte fordern Sie bei Ihrem CADENAS Ansprechpartner gerne weiterführende Informationen an.
Die in CADENAS erstellten Teile und Baugruppen können mehrfarbig erstellt werden um sie den reellen Produkten und der CI des Auftraggebers anzupassen. Beim Ausstatten der Bauteile mit Farbe sowie beim Export der Teile ins CAD-System gibt es teils Einschränkungen. Bitte holen sie vor Beginn des Projektes Informationen von Ihrem CADENAS Ansprechpartner ein.
Für die Teile im Elektronisch Produktkatalog können Materialien hinterlegt werden einerseits um dem Anwender einen informativen Mehrwert zu bieten, andererseits um die Produkte später photorealistisch rendern zu können.
Um die CADENAS-Produkte komfortabel zu konfigurieren, stehen verschiedene Auswahl- und Tabellenfunktionen zur Verfügung. Dabei wird sowohl versucht auf alle Wünsche des Auftraggebers einzugehen und auch erfolgreiche Systeme aus Referenzprojekten weiterzuverwerten.
Zur optischen Aufbereitung der Produktkonfiguration ist es auch möglich (schematische) Piktogramme in die Auswahlfelder der Produkttabelle zu implementieren. Der Auftraggeber liefert in diesem Fall die Bilder bzw. erteilt in Abspreche mit CADENAS den Auftrag zu deren Erstellung.
Jedem Teil / Jeder Baugruppe im Katalog muss eine eindeutige Normnummer (NN), Normtitel (NT), Normbezeichnung (NB), Kurzbezeichnung (KB) sowie eine feste Stücklistenbezeichnung (LINA) zugeordnet werden. Der Auftraggeber liefert alle erforderlichen Angaben und erstellt zusammen mit CADENAS die erforderlichen Benennungsschlüssel.
Beachten Sie auch unsere NB/LINA-Richtlinie. Siehe Richtlinie für NB-, SHORTNB-, LINA-Definition und Typ-Identifikation.
Enthält Ihr Katalog Produkte, die nach einer nationalen oder internationalen Norm (z.B. DIN, EN, ISO, etc.) standardisiert sind, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Normnummer stets in der NN oder NT angegeben ist - so sind die Teile später auch über das "Standards" Klassensystem auffindbar.
Benötigt werden - je nach vereinbarten Endmedien - Logos in den folgenden Ausführungen:
PARTsolutions: | 1x Herstellerlogo, PNG, 400x400 Pixel, 8 Bit, max. 20KB |
Katalog-CD: |
1x Herstellerlogo, PNG, 400x400 Pixel, 8 Bit, max. 20KB |
PARTcommunity: | Siehe Dokument „Bestellung PARTcommunity“.[a] |
[a] Fragen Sie hierzu bitte bei CADENAS nach. |
Sofern bestimmte Zusatzdokumente zur Katalogerstellung erforderlich sind (z.B. Skizzen, Formeln, Datenblätter, Diagramme, etc.) sind diese vom Auftraggeber vorab bereitzustellen.
CADENAS kann auf Wunsch des Auftraggebers auch Zusatzdokumente (z.B. Katalogseiten im PDF- oder HTML-Format) in Form von Dokumentenprojekten in den PARTsolutions-Katalog implementieren. Die Aufbereitung und Bereitstellung der Daten liegt ebenfalls auf dessen Seite.
Es wird zunehmend angestrebt, die Kataloge multimedial zu gestalten -- "1 Bild sagt mehr als 1000 Worte und 1 Video sagt mehr als 1000 Bilder". Ihr CADENAS Ansprechpartner hilft Ihnen dabei Ihren Produktkatalog in einen innovativen, multimedialen "eye-catcher" zu verwandeln.
Es besteht die Möglichkeit die Teile und Baugruppen in einem Katalog mit sogenannten "Automatischen Bemaßungen" auszustatten, welche dann sowohl in der 2D-Ableitung als auch im 3D-Viewer angezeigt werden können. Ebenfalls können einzelne Maße so konfiguriert werden, dass der Endanwender sie anklicken und so alternative Bauteilvarianten wählen kann.
Existieren Bauteile (in einer Baugruppe) die im Verhältnis zu den anderen verbauten Komponenten eine sehr große Längenausprägung annehmen (z.B. Lineareinheiten, Zylinder, Kugelgewindetriebe, etc.) so ist es ratsam, für eine optimale 2D-Ableitung eine "Verkürzte Ansicht" zu implementieren (auch möglich für automatisches Bemaßen) - so werden sehr lange Bauteile verkürzt dargestellt und bemaßt. Dies ist oft auch relevant, wenn als Endmedium ein individuelles PDF-Datenblatt gewünscht ist.
Gibt es für die Produkte definierte, räumliche Bereiche in denen z.B. keine anderen Komponenten aufgrund von möglicher Kollision verbaut werden dürfen oder ggf. Arbeitsräume (z.B. Aktionsradien von Robotern, etc.) dann ist es möglich diese im Katalog mit zu verwalten.
Informationen zu vielen Anschlussarten können in den CADENAS-Teilen hinterlegt und auch an viele Zielsysteme transportiert werden. Sämtliche Informationen bzgl. Anschlussart, Anschlussnorm, Nennweite, Medienart, etc. müssen vorab vom Hersteller bereitgestellt werden.
Optional kann der Auftraggeber Katalogdaten aus einer Datenbank zur Verfügung stellen, in Form des standardisierten Austauschformates BMEcat. Das BMEcat-Format basiert auf der XML-Technologie und erlaubt den Austausch von Katalogdaten sowie von Produktklassifikationssystemen. Dabei können u.a. die komplette Katalogstruktur, Benennungen, Stücklistendaten, Voransichtsbilder und Tabellen von allen Produkten übertragen werden.
Da die CADENAS Endmedien zunehmend auch auf die Einkauf-Abteilungen von Unternehmen ausgerichtet werden (Stichwort "Purchineering") ist es äußerst sinnvoll, dass Produkte, die nach einer nationalen oder internationalen Norm (z.B. DIN, EN, ISO) gefertigt werden, im Katalog entsprechend gekennzeichnet werden - denn sie werden von vielen Firmen bevorzugt gekauft. Der Auftraggeber sollte seinen CADENAS-Ansprechpartner explizit auf solche Teile hinweisen.
Einkauf-Abteilungen von Unternehmen profitieren auch stark davon, wenn Sie wissen wo sich der nächste Beschaffungsstandort befindet, an den sie eine Angebotsanfrage richten können. Die Standort-Adressen sollten daher unbedingt vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden, damit diese auch in den Katalog und in die CADENAS Endmedien eingebettet werden können. Neben den "herstellereigenenen" Standorten sind auch Händlerstandorte erwünscht.
Zusätzlich zu den Beschaffungsstandorten (vgl. vorheriger Punkt) wird auch eine Lieferländerklassifikation erbeten --> Welcher Standort liefert in welches Land? Dieses Regelwerk kann in den CADENAS Katalog implementiert werden und schafft bei Einkaufsabteilungen Mehrwert.
Die Klassifizierung nach eCl@ss gewinnt zunehmend an Bedeutung und CADENAS versucht daher so viele Herstellerkataloge wie möglich mit den entsprechenden Klassen und Merkmalen auszustatten. Dies bietet den Anwendern entscheidende Vorteile. Die Bereitstellung der Klassifizierungsdaten obliegt dem Auftraggeber - gerne unterstützt CADENAS Sie aber hierbei.
In den CADENAS-Endmedien können Anwender Produktkataloge nicht nur anhand des Herstellernamens sondern auch anhand der Produktkategorie finden. Es ist daher wichtig, dass die Katalog-Kategorie möglichst treffend definiert wird. Eine Übersicht der zur Zeit belegbaren Kategorien finden sie aktuell im Internet unter cadenas.partcommunity.com > Alle Kategorien.
CADENAS verfügt über eine Vielzahl weiterer Klassifizierungssysteme in welche die Herstellerdaten aufgenommen werden können. Bei Bedarf kann CADENAS gemeinsam mit dem Auftraggeber auch ein neues / eigenes Klassifizierungssystem erstellen. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem CADENAS Ansprechpartner.
Hinweise bzgl. Umweltschutzzertifikaten oder Systemstandards können in den Katalogdaten verwaltet werden. Bitte stellen Sie uns solche Informationen bei Projektbeginn zur Verfügung.
Wird der Katalog in mehreren, änderbaren Detaillierungsstufen modelliert (dies bedarf in i.d.R. einer gesonderten Vereinbarung / Bestellung) so müssen die Informationen und Vorstellungen bezüglich des Reduzierungsschemas vom Kunden vorab mit CADENAS definiert werden. Gerade in den Bereichen BIM (Building Information Modeling) und Plant (Anlagenbau) gewinnt ein änderbarer LOD zunehmend an Bedeutung oder ist sogar zwingende Voraussetzung um einige Zielsysteme optimal unterstützen zu können.
Gerade für Anwender im ERP-Bereich sind Gewichtsangaben von großer Bedeutung, da z.B. Lagergewichte und/oder Transportkosten berechnet werden müssen. In der Konstruktion spielt oft das Gesamtgewicht einer Baugruppe eine große Rolle. Helfen Sie den Anwendern Ihres Kataloges indem Sie Gewichtsangaben zur Einbindung in den Katalog zur Verfügung stellen.
In vielen Branchen / Zielsystemen ist der Masseschwerpunkt (Center of Gravity) von Bauteilen ein wichtiges Attribut. Dieses kann auf Wunsch des Auftraggebers in den Katalogdaten ver- waltet werden und ggf. auch an das Zielsystem zur weiteren Funktionalität übergeben werden. Da die alleinige Berechnung über Modellgeometrie und Materialien zu ungenau wäre, werden in diesem Fall die XYZ- Koordinaten des Masseschwerpunktes vorab für jedes Teil benötigt.
Soll eine vom Endanwender hergestellte Konstruktion später ins Ausland exportiert werden, so müssen für alle verbauten Herstellerteile Zolltarifnummern angegeben werden. Dies kann u.U. eine sehr mühsame und zeitaufwändige Aufgabe darstellen. Da die Möglichkeit besteht die Zolltarifnummern bereits im Katalog zu hinterlegen und diese auch automatisch an ein angebundenes ERP-System zu übergeben, wird die Arbeit des Endkunden enorm erleichtert.
Insofern es möglich ist Angaben zu (allgemeinen) Standardlieferzeiten zu machen, können diese ebenfalls in den Katalog aufgenommen werden und den Endkunde sehr unterstützen.
Gibt es ein herstellerseitiges Regelwerk, welche Artikel / Artikelvarianten zu einem bestimmten Zeitpunkt auslaufen und/oder durch andere Artikel ersetzt werden, so ist es anzuraten, diese Information ebenfalls im CADENAS Katalog zu hinterlegen. Es empfiehlt sich hingegen nicht, z.B. in der meist laufenden Produktpflege / Wartung des Kataloges Artikel einfach aus dem Katalog zu löschen, da bei vielen CADENAS Endkunden Referenzen in Zielsystemen bestehen.
Haben die Herstellerprodukte ein zeitliches Intervall, in denen eine technisch Wartung durchgeführt werden muss, so sollte diese wertvolle Information Einzug in den Katalog finden.
Sollten für die Katalogprodukte Zubehörteile oder Ersatzteile existieren, so sollten diese explizit im CADENAS Katalog ausgewiesen werden. Ein entsprechendes Regelwerk muss vom Auftraggeber geliefert werden.
Es besteht die Möglichkeit "kleine" Berechnungshilfen / Berechnungsassistenten in den Katalog parallel zu den Produkt-Projekten anzulegen, die den Anwender bei der Auswahl unterstützen oder eine Auswahlalternative ermöglichen sollen. Haben sie hier Ideen beraten wir Sie gerne.
Um den Kataloganwendern eine optimale Teilesuche zu gewährleisten, benötigt CADENAS vom Auftraggeber die Information, nach welchen Werten in welchen Variablen gesucht werden soll. Dringend anzuraten und "Standard" ist es, z.B. die Artikelnummer hierfür zu deklarieren - doch ggf. gibt es noch weitere "Suchvariablen" die hierfür relevant sind und festgelegt werden sollen.
Soll der Katalog in mehreren Sprachen erscheinen, ist der Auftraggeber im Allgemeinen für die Übersetzung der im Katalog erscheinenden Begriffe zuständig. Dazu erhält er von CADENAS nach abgeschlossener Modellierungsphase die nötigen Übersetzungstabellen im XLS-Format.
Alternativ kann CADENAS für die Übersetzung beauftragt werden, dies jedoch nur nach entsprechender Sondervereinbarung und unter Entstehung von Mehraufwand.
Zur Verfügung gestellte Ausgangsdaten, welche möglicherweise Betriebsgeheimnisse des Auftraggebers beinhalten, werden von CADENAS stets als streng vertraulich angesehen. Hierzu zählen z.B. Informationen über Fertigungsverfahren, Materialien, Patent- Urheber- und Markenrechte, Lieferantenlisten, etc.
Dies geschieht auch ohne ausdrücklichen Hinweis, insofern es sich um keine allgemein vom Auftraggeber der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Informationen handelt.
Bitte beachten Sie hierzu das Dokument "Vertraulichkeitserklärung"![2]
Bei Fragen steht Ihnen ihr CADENAS Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung!