powered by CADENAS

Manual

Manual

6.4. 3D-Modell erstellen: Kleines Beispiel von A bis Z

Ein 3D-Festkörper muss grundsätzlich über einen 2D-Sketch erzeugt werden. Dieser 2D-Sketch wird in einem eigenen Dockingfenster, dem Sketcher erstellt.

Im Folgenden wird am Beispiel eines einfachen Quaders die Vorgehensweise Schritt für Schritt erläutert.[41]

  1. Legen Sie in PARTproject ein neues Projekt an.

    Markieren Sie im zu bearbeitenden Projekt die *.3db-Datei.

    Klicken Sie auf Bearbeiten.

    --> Es öffnet sich PARTdesigner mit den Dockingfenstern Historie und Variablenmanager.

    [Hinweis] Hinweis

    Sie können die Dockingfenster beliebig platzieren. Siehe hierzu Abschnitt 3.1.5.4, „Platzierungsmethode für Dockingfenster“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.

  2. Im Dockingfenster Historie befinden sich die drei Basisebenen für die Konstruktionsskizzen.

    Klicken Sie mit der sekundären Maustaste auf eine dieser Ebenen (hier XY) und wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt Neuer Sketch....

    Neuer Sketch...

    Neuer Sketch...

    -> Dieser Befehl ruft den Sketcher auf.

    [Hinweis] Hinweis

    Sie haben nun zwei grundsätzliche Möglichkeiten:

    • Sketch mit fixen Werten zeichnen

      Diese Möglichkeit eignet sich, wenn Sie z.B. für Demozwecke nur "schnell" das 3D-Modell brauchen.

    • Sketch mit Variablen zeichnen

      Wenn Sie Variablen hinterlegen, haben Sie später die Möglichkeit, diese mit Tabellenwerten zu befüllen.

    Hier im Beispiel sollen Variablen verwendet werden.

  3. Legen Sie im Variablenmanager für einen Quader die Variablen L (Length), W (Width) und H (Height) an.

    -> Jetzt können Sie beim Zeichnen des Quaders auf die Variablen referenzieren.

  4. Zeichnen Sie zunächst ein Rechteck, welches später extrudiert wird.

    Klicken Sie auf den Button Rechteck einfügen .

    Rechteck zeichnen

    Rechteck zeichnen

  5. Legen Sie den Basispunkt fest, indem Sie den Mauspfeil zum KO-Ursprung führen und per einfachem Mausklick fixieren.

  6. Wenn Sie den Mauspfeil vom Basispunkt wegbewegen, ziehen Sie das Rechteck auf. Fixieren Sie die Größe des Rechtecks ebenfalls durch einfachen Mausklick.

  7. Danach passiert gleichzeit folgendes:

    1. -> Im Dockingfenster Sketch Historie erscheint der Konstruktionsschritt im Wortlaut.

    2. -> In der Zeichnung öffnet sich das Fenster Parameter ändern. Darin können Sie Größe und Position des Zeichnungselements exakt festlegen.

      Verwenden Sie nun für Breite und Höhe die entsprechenden Variablen.

  8. Klicken Sie auf den Button Änderungen übernehmen , um Ihre Eintragungen zu bestätigen.

    -> Der Sketcher wird geschlossen.

    -> Im Dockingfenster Historie erscheint der Konstruktionsschritt Sketch 1.

    -> Im Dockingfenster 3D Ansicht liegt das Rechteck auf der Plane XY.

  9. Klicken mit der sekundären Maustaste auf Sketch 1 und wählen Sie den Befehl Festkörper -> Extrudieren....

    Festkörper -> Extrudieren...

    Festkörper -> Extrudieren...

    -> Das Fenster Extrusionskörper wird geöffnet.

  10. Bestimmen Sie die Länge, indem Sie die Variable W eintragen und bestätigen Sie mit OK.

    -> Im Menübereich Historie erscheint nun in Verbindung mit Sketch 1 der Konstruktionsschritt Base rotate 1.

    -> In der 3D Ansicht ist das Rechteck mit dem Wert W zum Quader extrudiert.

    Zylinder

    Zylinder

  11. Klicken Sie abschließend auf den Button Speichern .

    -> Das Fenster Teileinformationen wird geöffnet.

    Füllen Sie die Felder Bauteilname, Autor, Firma und Historie aus.

    Ohne Angabe eines gültigen Katalogschlüssel bleibt OK ausgegraut und es kann nicht gespeichert werden.

    Das Schema für einen gültigen Katalogschlüssel lautet:[42]

    CNS2009*CATALOGS*KATALOGNAME

    Hier im Trainingsbeispiel lautet der Katalogschlüssel:

    CNS2009*CATALOGS*TRAINING

    Bestätigen Sie mit OK.

    -> Die Zeichnung ist damit abgeschlossen.

Es kann nun basierend auf den hinterlegten Variablen H, W und L jederzeit eine Tabelle mit weiteren Werten aufgebaut werden.

  1. Holen Sie das Dockingfenster Tabelle in der Vordergrund und positionieren Sie es wunschgemäß.

  2. Damit die Variablen nicht nur für die 3D-Ansicht zur Verfügung stehen, sondern auch für die Tabelle, speichern Sie die einzelnen Variablen im Dual-Modus. Einfach eine Variable selektieren, Modus umschalten und auf Übernehmen klicken.

    [Hinweis] Hinweis

    Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Modi finden Sie unter Abschnitt 6.8.4, „Designer-Modus | Tabellen-Modus | Dual-Modus“.

    -> Der Farbcode ändert sich von auf .

[Hinweis] Hinweis

Siehe auch das Parallelbeispiel unter Abschnitt 6.5, „Tabelle erstellen: Kleines Beispiel von A bis Z“.

[Hinweis] Hinweis

Detaillierte Informationen zum Dockingfenster Tabelle finden Sie unter Abschnitt 6.11, „Tabelle Dockingfenster“.



[41] Das passende Beispiel finden Sie im Trainingskatalog im Verzeichnis \v11_news\starting_point_table_or_sketch\cuboid2.prj.

[42] Seit V9 beginnt der Lizenzschlüssel mit CNS2009*CATALOGS*