Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Jede Bemaßung muss folgende Parameter enthalten:
ID wird nur dann benötigt, wenn eine Bemaßung als Basisdimension für eine Folgebemaßung dient. Siehe auch ???.
Der Beschreibungstext wird oben in der Auflistung angezeigt. Zunächst wird beim Anlegen einer neuen Bemaßung automatisch eine Beschreibung vergeben, welche Sie aber wunschgemäß anpassen können.
Beim Anlegen einer neuen Bemaßung erscheint automatisch HORIZONTAL. Passen Sie die Auswahl im Listenfeld gegebenenfalls an. Sie können den Typ jederzeit ändern.
Aktivieren Sie bei den gewünschten 2D-Ansichten, auf welchen die Bemaßung angezeigt werden soll, das Auswahlkästchen.
Ansichten, die eine Bemaßung enthalten, erkennen Sie in der 3D-Toolbar an einem entsprechenden Icon mit Bemaßungslinie .
Zur Selektion von Startpunkt und Endpunkt stehen verschiedene Methoden zur Verfügung:
Position (Abstandsmaß zur Bezugslinie)
Sie können auf die Bounding Box oder das Element referenzieren oder absolute Werte verwenden:
Als Wert können Sie feste Werte, Variablen aber auch PARTdesigner-Expressions einsetzen (siehe Abschnitt 15.1, „PARTdesigner-Expressions“).
Beispiel PARTdesigner-Expression:
15*RZ500@D/20