powered by CADENAS

Manual

Manual

6.9.3.10.1.6. Fase/Rundung bei Mustern

[Hinweis] Hinweis

Bei Mustern gelten folgende Regeln:

  • Erstellen Sie zuerst das Muster, dann das Blend.

  • Wenden Sie das Fase/Rundung-Feature auf dem Musterursprung an.

Einschränkung:

Die Verwendung von Konstruktionskanten in Verbindung mit einem Muster ist nicht erlaubt.

Die folgende Abbildung zeigt eine Verrundung auf einer Konstruktionskante. Für das Blend-Feature wurde der sich aus Zylindermantel und Würfeloberfläche ergebende Flächenschnitt verwendet. Auf dieser Konstruktionskante kann allerdings KEIN MUSTER erzeugt werden. In diesem Fall müssen Sie die gewünschten Elemente einzeln ohne Muster erzeugen.

Ausgangssituation:

Sie haben ein Elemente mit Hilfe eines Musters erstellt und möchten das Blend-Feature anwenden.

  1. Selektieren Sie auf dem Musterursprung die gewünschte Fläche (oder auch Kante), an der Sie eine Fase oder Rundung erzeugen möchten.

  2. Klicken Sie im Kontextmenü auf Neue Fase/Rundung erstellen....

    -> Der Dialog Fase/Rundung wird geöffnet.

    Bestimmen Sie die gewünschte Fase oder Rundung.

  3. Klicken Sie OK.

    -> Das Blend-Feature wird auf alle Musterelemente angewendet.