powered by CADENAS

Manual

Manual

8.3.1. Konfiguration

Das folgende Beispiel zeigt, wie im PARTdataManager eine Konfiguration schrittweise und individuell aufgebaut wird.

[Hinweis] Hinweis

Sie können das Beispiel nachvollziehen, wenn Sie training.cip installiert haben.

(Training/Baugruppen/Scharnier/scharnier_asmcfg.prj)

  1. Wählen Sie in der PARTdataManager Teileauswahl eine Konfiguration.

    [Hinweis] Hinweis

    Hier im Beispiel wurde bei der Projektanlage eine Namenskonvention (Konfigurationszusatz von "_asmcfg" im Namen) verwendet.

    Konfiguration - asmcfg.prj

    Konfiguration - asmcfg.prj

  2. Öffnen Sie die Konfiguration per Doppelklick.

    Zunächst wird im Dialogbereich Aufbau in der Baumansicht nur die Bezeichnung angezeigt und die Auswahlliste ist noch leer.

    Die Konfigurationselemente sind zwar bereits angelegt, müssen aber erst ausgewählt bzw. aktiviert werden.

  3. Startelement einfügen

    Klicken Sie auf die Bezeichnung (hier in der beispielhaften Abb. "Scharnier").

    -> Das Startelement der Baugruppe wird in der Auswahlliste angezeigt.

  4. Sie können das angezeigte Element auf zweierlei Weise einfügen:

    • Rufen Sie das zugehörige Kontextmenü (sekundäre Maustaste) auf und wählen das einzufügende Bauteil hier aus (hier "scharnier_dummy")

      oder

    • klicken Sie in der Auswahlliste auf das angezeigte Element (hier "scharnier_dummy").

    -> Die Tabelle wird angezeigt.

    [Hinweis] Hinweis

    Sofern bei Bauteilen mehrere Tabellenzeilen vorhanden sind, können Sie die Ausprägung ändern. Es wird automatisch die Darstellung in der 3D Vorschau angepasst.

  5. Wählen Sie in der Tabelle eine Ausprägung.

    -> in der Baumansicht wird nun der Anfügepunkt (hier "base_dummy") des Startelements angezeigt.

    Startelement noch nicht spezifiziert

    Startelement noch nicht spezifiziert

  6. Klicken Sie auf den Anfügepunkt.

    -> In der Auswahlliste wird ein Bauteil angezeigt.

  7. Klicken Sie in der Auswahlliste auf das Bauteil.

    -> Das Bauteil wird in der 3D-Ansicht angezeigt.

    -> In der Baumansicht werden weitere Teile und Anfügepunkte angezeigt.

  8. Klicken Sie auf den nächsten Anfügepunkt (hier "mitte").

    -> Es werden weitere mögliche Bauteile in der Auswahlliste angezeigt.

    [Hinweis] Hinweis

    In der Baumansicht sehen Sie unterhalb der Bauteile - solange es weitere Anfügeteile gibt - die möglichen Anfügepunkte. Diese sind in der 3D-Ansicht als kleine, grüne Pyramidensymbole dargestellt.

    An jedem der Anfügepunkte können Baugruppenbestandteile aus der Auswahlliste angefügt werden.

    Die Einfügepunkte in der Baumansicht sind farblich gekennzeichnet:

    • Grün: Ein Teil kann angefügt werden.

    • Gelb: Es ist bereits ein Teil angefügt, aber es kann ein weiteres angefügt werden.

    • Schwarz: Es ist bereits ein Teil angefügt und es darf kein weiteres angefügt werden.

    Auf die beschriebene Weise können Sie die einzelnen Elemente einfügen, bis alle Vorschläge verbaut sind. Es gibt dann nur noch Verzweigungen mit schwarzer Schrift.

  9. Klicken Sie der Reihe nach auf die angebotenen Bauteile Anfügepunkte, solange bis die Konfiguration komplett aufgebaut ist.