powered by CADENAS

Manual

Manual

6.6.2.9.1.2. Allgemeine Anpassungen

  • Alle sichtbar in dieser Konfiguration

    Diesen Befehl verwenden Sie beispielsweise, wenn Sie auf Stufe "mittel" die gleichen Feature darstellen möchten wie auf Stufe "hoch".

    Wählen Sie zuerst die Stufe "mittel" und führen Sie dann den Befehl aus.

  • Alle unsichtbar in dieser Konfiguration

    Kann für eine Anpassung z.B. auf Stufe "niedrig" der schnellste Weg sein.

    Zuerst alle Feature ausblenden und dann bis zur gewünschten Detaillierung die Feature mit dem Befehl "Sichtbar in dieser Konfiguration" (auf Feature-Ebene) nach und nach wieder einblenden.

  • Alle Konfigurationen zurücksetzen

    Dadurch werden alle Einstellungen gelöscht.

    Wenn Sie die Detaillierungsstufen wieder wählbar schalten wollen, dann aktivieren Sie Konfigurationen automatisch berechnen....

    Evtl. der schnellste Weg, um neu zu beginnen oder um einfach wieder ein "neutrales" Teil zu erhalten.

  • Konfigurationen automatisch berechnen...

    Erst jetzt sind die automatisch berechneten Detaillierungsgrade auswählbar.

    Über diesen Befehl wird der LOD automatisch berechnet, aber auch in der 3DB gespeichert. Dies kann als Basis für weitere Reduktionen verwendet werden.

    Mittels dieses Befehls können Sie den Grundzustand, sofern Sie vorher Veränderungen vorgenommen hatten, wieder herstellen.

    Eine Sicherheitsabfrage stellt sicher, dass nicht versehentlich bewusst gesetzte Einstellungen verloren gehen.
  • Automatische Konfigurationen deaktiveren

    Verwenden Sie diese Option, wenn Sie sicherstellen möchten, dass im PARTdataManager unabhängig von der dort gewählten LOD-Einstellung immer die Detaillierungsstufe "hoch" angezeigt und exportiert wird.

    [Hinweis] Hinweis

    Sobald im PARTdesigner eine spezielle Konfiguration eingestellt wird, entfällt die automatische Berechnung der Detaillierungsstufen im PARTdataManager in jedem Fall.

    Wird aber im PARTdesigner keine spezielle Konfiguration vorgenommen, würde im PARTdataManager die automatische Berechnung erfolgen. Genau dies kann mit der Option Automatische Konfigurationen deaktiveren unterbunden werden.

  • Konfiguration kopieren von

    Wenn Sie beispielsweise die Detaillierung von "niedrig" auch bei "mittel" verwenden möchten, dann verwenden Sie diesen Befehl.