Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die folgende Attribute-Übersicht gilt für alle Bemaßungstypen:
Text kann auf verschiedene Weise erstellt werden:
{AUTOMATIC}: Ein automatisch generierter Maßwert (Default)
{AUTOMATIC}
Löschen Sie den Ausdruck "{AUTOMATIC}" und geben Sie den gewünschten Text ein.
Beliebiger Text kombiniert mit automatisch generiertem Maßwert
Es soll außer dem Maßwert noch das Grad-Symbol ausgegeben werden.
{AUTOMATIC} °
Es können beliebige PARTdesigner-Expressions verwendet werden.
Z.B. {Teilename@Variable}: Teilename mit Variablenangabe
Dieses Maß hat die Länge {RZ500@D}
Sollte die automatische Berechnung des Zahlenwertes nicht zu einer zufriedenstellenden Rundung führen (9.99999), können Sie mit PARTdesigner-Expressions (siehe Abschnitt 15.1, „PARTdesigner-Expressions“) eine andere Berechnung wählen (z.B. runden, kürzen).
Sie können auch von inch auf mm umrechnen und die Einheit zusätzlich ausgeben.
Tragen Sie hier die gewünschte Variable ein, die später für Benutzereingaben editierbar sein soll. Verwenden Sie idealerweise dieselbe Bezeichnung, die Sie auch unter Beschreibung verwendet haben. Sobald ein Eintrag erfolgte, wird in der 3D-Ansicht das entsprechende Icon angezeigt .
Mit Klick auf das Icon können Sie direkt in der 3D-Ansicht die Ausprägung anpassen.
Vergleiche unter Abschnitt 3.1.7.6.5, „Ausprägung via Bemaßungsangaben ändern“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.
Unterbleibt die Angabe wird standardmäßig 3.5 gesetzt. Die Einheit entspricht der Zeichnungseinheit.
Die Angabe kann alternativ mit PARTdesigner-Expression erfolgen.
15*RZ500@D/20
Sie können hierfür alle PARTdesigner-Expressions verwenden. Siehe Abschnitt 15.1, „PARTdesigner-Expressions“.
IF SHORTVIEW@HUB2D=0 THEN AUTOMATIC ELSE AUTOMATIC+HUB-SHORTVIEW@HUB2D ENDIF
IF SHORTVIEW@HUB2D=0 THEN AUTOMATIC ELSE H2 ENDIF
=> Schriftgröße 3.5 und Pfeilgröße = 3.5 => “normale" Pfeilgröße
=> Schriftgröße 3.5 und Pfeilgröße = 1 => “normale" Pfeilgröße
=> Schriftgröße 3.5 und Pfeilgröße = 1 => Pfeilgröße zusätzlich steuerbar über Pfeilfaktor
Mit V10 wurde die Benutzeroberfläche übersichtlicher gestaltet. Es gibt nur einen einzugebenden Wert unter "Pfeilgröße". Dieser wird als Faktor auf die "Schriftgröße" angewendet, wenn die Option "Pfeilfaktor" aktiviert ist.
Pfeilfaktor aktiviert: Der Wert unter Pfeilgröße wird als Faktor interpretiert. Die Schriftgröße (wenn kein Wert eingetragen ist, wird automatisch 3.5 eingesetzt) wird mit dem Faktor multipliziert.
Die Angabe kann ein einfacher Wert sein.
0.5
Die Angabe kann alternativ mit PARTdesigner-Expression erfolgen.
15*RZ500@D/20
Pfeilfaktor deaktiviert: Der Wert unter Pfeilgröße wird entsprechend der "alten" Proportionalität von Schriftgröße und Pfeilgröße verwendet.
Alle Aussagen beziehen sich nur auf das automatische Bemaßen mit der hier beschriebenen Funktionalität und nicht auf das interaktive Bemaßen mittels Werkzeugleiste.
Der Wert gibt an, wie genau eine numerische Wertangabe auf dem Bemaßungspfeil sein soll.