Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Für die Teileauswahl im PARTdataManager werden Bemaßungen automatisch in 3D-Ansicht und 2D-Ableitung erzeugt. Beim Export wird die 2D-Ableitung ans CAD-System übergeben.
Im Modellierungsprozess werden die entsprechenden Daten in PARTdataManager in einem eigenen Dialogbereich Bemaßungen parametrisch angelegt.
Horizontal-, Vertikal- und Parallelmaße | Radialmaße | Winkelmaße | Anmerkungen / Positionsnummern für Stückliste |
Arbeitsbereich ist das Dockingfenster Bemaßungen. Es ist unterteilt in zwei Dialogbereiche:
Im oberen Dialogbereich werden alle Bemaßungen mit deren Beschreibungstext aufgelistet (idealerweise gleich der Variablenname wie L, R, D, usw.), im unteren Dialogbereich die Parameter der selektierten Bemaßung im Einzelnen.
Mit Selektion einer Bemaßung wird die entsprechende Bemaßung in der 3D-Ansicht grün markiert, Startpunkt und Endpunkt der Bemaßung in rot. Umgekehrt wird mit Klick auf eine Bemaßung in der 3D-Ansicht rechts die entsprechende Zeile markiert.
Sobald alle Pflichtparameter gesetzt sind, erfolgt unmittelbar die Anzeige der Bemaßung in der 3D-Ansicht.
Sobald alle Pflichtparameter gesetzt sind, sind die Bemaßungen auch in der 2D-Ableitung sofort sichtbar.
Wenn man eine Bemaßungszeile anklickt, werden im unteren Dialogbereich alle Parameter der Bemaßung aufgelistet, und zwar getrennt nach Pflichtparameter, Optionale Parameter und 3D Parameter. Hier können diese angelegt, bzw. einfach wieder geändert werden. Änderungen werden sofort in der 3D-Ansicht sichtbar (sofern die Pflichtparameter vorhanden sind).
Detaillierte Informationen zu den Pflichtparametern finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Bemaßungstypen. Detaillierte Informationen zu den optionalen Parametern finden Sie gesammelt im eigenen Kapitel Abschnitt 4.10.7, „Optionale Parameter Details“.
Werteänderungen werden markiert, einmal am Parameter selbst durch ein Undo-Icon (mit Klick auf das Icon wird die Änderung rückgängig gemacht) und in der Liste der Bemaßungen durch rote Fettschrift.
Das Undo-Icon wird angezeigt, solange noch nicht mittels Icon Änderungen speichern gespeichert wurde. Danach ist Undo nicht mehr möglich.
Oberhalb der Auflistung der Bemaßungen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
-> Eine neue Bemaßung wird unmittelbar der Liste der Bemaßungen zugefügt. Es erscheint automatisch der Typ HORIZONTAL. Passen Sie die Auswahl im Listenfeld unter Typ gegebenenfalls an. Sie können den Typ jederzeit ändern.
–> Es wird die Kopie einer in der Liste ausgewählten Bemaßung erstellt.
Aktuell selektierte Bemaßung löschen
–> Die selektierte Bemaßung wird aus der Liste entfernt. Erst wenn Änderungen speichern geklickt wurde, ist die Löschung komplett und es gibt kein "Zurück" mehr.
–>
Änderungen werden in der Datei *.dim
gespeichert.
Solange noch nicht mittels Schaltfläche Änderungen speichern gespeichert wurde, wird an der ID-Zeile oben und bei jedem geänderten Parameter ein Icon angezeigt, mittels welchem Sie die betreffende Aktion rückgängig machen können.
Wenn die Änderungen gespeichert wurden, ist ein Zurücksetzen nicht mehr möglich.
Alle grauen (inaktiven) Zeilen werden ausgeblendet. Vergleiche ???.
Gegebenenfalls zuerst benötigte Bemaßungspunkte setzen
Da die Messpunkte auf Bemaßungspunkte/Anfügepunkte referenzieren, müssen diese entweder schon im Bauteil vorhanden sein oder gezielt gesetzt werden.
Es können die Anfügepunkte genauso verwendet werden wie reine Bemaßungspunkte.
Datei zum Abspeichern der Bemaßungsparameter
Ist noch
keine Datei zur Verwaltung der Bemaßungen vorhanden, wird im
Projekt eine zum Projekt gleichlautende Datei *.dim
automatisch
angelegt und der Schlüssel CUSTOMDIMENSIONSV9
in der Assembly-Konfiguration-Projektdatei
(*asmcfg.prj), Assembly-Schablone-Projektdatei
(*asmsbl.prj) oder Einzelteil-Projektdatei (*.prj) zeigt auf
diese *.dim
.
Ist eine
Datei customdimensions.txt
noch
aus älteren Versionen vorhanden, wird diese weiterverwendet und
bestehende Daten von dort gelesen.