powered by CADENAS

Manual

Manual

6.8.6.3. Typ "Wertebereichsvariable mit Grafiken"

Die Abbildung zeigt eine angelegte Wertebereichsvariable mit Grafiken im PARTdesigner

Die Abbildung zeigt eine angelegte Wertebereichsvariable mit Grafiken im PARTdesigner

Im Folgenden wird anhand eines Beispiels erläutert, wie Sie einen Wertebereich mit Grafiken anlegen:[58]

  1. Im ersten Schritt erstellen Sie im Variablenmanager eine Wertebereichsvariable. Hier im Beispiel FORM.

    Legen Sie die Variable mit den entsprechenden Parametern an.[59]

    • Name: Hier im Beispiel "FORM".

    • Modus: Wählen Sie Dual-Modus.

      [Hinweis] Hinweis

      Bei Wertebereichsvariablen müssen Parameter sowohl in der 3db-Datei wie auch in der tab/tac-Datei gespeichert werden. Deshalb ist der Dual-Modus zu wählen.

    • DIN-ID: optional

    • Einheit: optional

    • Datentyp:

      [Hinweis] Hinweis

      Achten Sie auf die Übereinstimmung der Datentypen.

      Wenn Sie unter Formel für den internen Wert eine Zahl angeben, dann müssen Sie unter Datentyp ebenfalls einen Zahlentyp angeben. Wenn Sie unter Formel für den internen Wert Text angeben, dann müssen Sie unter Datentyp den Typ "Text" auswählen.

    • Typ-Identifikation: Hier Geometriemerkmal

    • Status: Wählen Sie die Option Wertebereichsvariable mit Grafiken.

    • Formel:

      Tragen Sie alle Parameter mit der korrekten Syntax unter Formel ein.

      [Hinweis] Hinweis

      Beim Typ Wertebereichsvariable mit Grafiken werden für jeden Wert drei kommagetrennte Parameter angegeben.

      Beispiel:

      0,'A','form_a_100px.png', 1,'B','form_b_100px.png'

      1. Parameter

      Wert

      2. Parameter

      Benennung

      3. Parameter

      Pfad/Name der Grafik

      1 B form_b_100px.png

      Der jeweils erste Wert bezeichnet den intern verwendeten Wert, der jeweils zweite Wert den Anzeigewert in der Tabelle, der jeweils dritte Wert den Namen der Grafik.

      Je nachdem, ob es sich bei dem intern verwendeten Wert um Text oder Zahl handelt, muss unter Datentyp die korrekte Auswahl getroffen werden. Text oder Ganzzahl/Dezimalzahl.

      Die verwendeten Grafiken stellen Sie im png-Format quadratisch mit der max. Größe von 100 x 100 px im Projekt-Verzeichnis zur Verfügung.

  2. Im zweiten Schritt erstellen Sie im Sketcher beispielsweise einen Sketch, über den ein "Cut" erzeugt wird.

  3. Im dritten Schritt verknüpfen Sie den Schnittsketch mit einer entsprechenden Bedingung, welche in Abhängigkeit von der Werteauswahl der Variablen FORM den Schnitt erzeugt oder wegläßt.

    Nur erzeugen, wenn giltNur erzeugen, wenn gilt

    Nur erzeugen, wenn gilt

    [Hinweis] Hinweis

    Achten Sie darauf, denselben Variablentyp zu verwenden wie in der Formel.

    1 wird hier als Zahlenvariable (ohne Anführungszeichen) deklariert, da in der Formel der interne Wert ebenfalls als Zahlenvariable (ohne Anführungszeichen) deklariert wurde.

    0,'A','form_a_100px.png', 1,'B','form_b_100px.png'
  4. Um sich im PARTdesigner die Spalte der Benennungsvariable anzeigen zulassen, gehen Sie in den Testmodus.

    Klicken Sie in das Wertebereichsfeld und wählen Sie den gewünschten Wert.

  5. Genauso gut können Sie im PARTdataManager testen. Die Tabellenansicht und Werteauswahl ist identisch wie im PARTdesigner.

    Klicken Sie in der Spalte FORM auf das Wertebereichssymbol und wählen Sie die gewünschte Form.

    FORM A

    FORM A

    FORM B

    FORM B

    Optional haben Sie die Möglichkeit, Grafiken anstelle des Textes im PARTdataManager in der Tabellenspalte anzeigen zu lassen.

    Mit gedrückter Strg-Taste und Mausrad können Sie die Grafik zoomen.

    Tragen Sie hierzu in PARTprojekt auf der Registerseite Allgemein, im Block Variablen unter Variablen mit Grafiken den Variablennamen ein (hier im Beispiel FORM).

    PARTprojekt - Spalten mit Grafiken

    PARTprojekt - Spalten mit Grafiken



[58] Das passende Beispiel finden Sie im Trainingskatalog im Verzeichnis \v11_news\value_ranges\value_ranges_with_graphic\value_ranges_with_graphic.prj.