powered by CADENAS

Manual

Manual

3.2.6.1.8. Außenfasen am Sechskant erstellen

Zur Darstellung der Außenfasen des Hutmutter-Sechskants müssen zwei abgewinkelte Linien, eine Vertikale und eine Horizontale eingezeichnet werden.

  • Abgewinkelte Linie nach links geneigt

    1. Klicken Sie auf den Button Linie im Winkel a zu Linie mit Länge L . Damit können Linien in einem bestimmten Winkel zu einer anderen Linie erstellt werden.

    2. Markieren Sie als Bezugslinie DK/2 oben (Basislinie). --> Die neue Linie „hängt“ am Mauspfeil.

    3. Führen Sie den Mauspfeil zum Anfangspunkt (Schnittpunkt zwischen oberer Horizontale DK/2 und Sechskanthöhe M) der abgewinkelten Linie, bis der Fang erscheint und fixieren Sie ihn per Mausklick.

    4. Von diesem Punkt aus ziehen Sie nach links steigend eine Linie und fixieren sie.

    5. Eingabefenster Parameter ändern: Geben Sie als Winkel 90+15 und für die Länge 5 ein.[3]

  • Abgewinkelte Linie nach rechts geneigt

    Bevor Sie die zweite abgewinkelte Linie einzeichnen können, benötigen Sie auch deren Anfangspunkt.

    Die Position des Anfangspunktes ergibt sich durch den Schnitt zwischen y-Achse und einer weiteren Horizontale (Abstand DW/2).

    1. Fügen Sie eine Horizontale über der x-Achse im Abstand DW/2 ein.

    2. Klicken Sie wieder auf den Button Linie im Winkel a zu Linie mit Länge L und markieren Sie als Bezugslinie die Achse im Abstand DW/2. --> Die neue Linie „hängt“ am Mauspfeil.

    3. Führen Sie den Mauspfeil zum Anfangspunkt (Schnittpunkt zwischen Y-Achse und der Horizontalen DW/2) der abgewinkelten Linie, bis der Fang erscheint und fixieren Sie ihn per Mausklick.

    4. Ziehen Sie rechts steigend eine Linie vom Anfangspunkt und fixieren Sie diese per Mausklick.

    5. Geben Sie als Winkel 90-15° und für die Länge 5 ein.

      [Hinweis] Hinweis

      Die Länge der abgewinkelten Linien ist zunächst bewusst überdimensioniert. Sie werden später bis zum Abstandsmaß S (Schlüsselweite) reduziert.

  • Schlüsselweite

    Fügen Sie eine Horizontale über der x-Achse im Abstand S ein.



[3] Der Fasenwinkel 15° (-15°) ist dem Tabellenbuch entnommen.