powered by CADENAS

Manual

Manual

3.2.6.1.1. Vertikale und horizontale Mittellinie erstellen
  1. Klicken Sie auf den Button Vertikale einfügen .

    --> Eine vertikale Linie „hängt“ am Mauspfeil.

  2. Führen Sie den Mauspfeil zum x/y-Nullpunkt bis der Fang (Kreissymbol zur Fixierung von Schnittpunkten) erscheint.

  3. Fixieren Sie die Linie durch einen einfachen Mausklick.

    --> Es öffnet sich das Dialogfenster Parameter ändern.

  4. Da die Linie durch den 0-Punkt verlaufen soll, behalten Sie die Vorgabewerte (0,0) bei und bestätigen mit OK.

  5. Indem Sie die sekundäre Maustaste betätigen, wird dem Mauspfeil seine momentane Funktion (Vertikale einfügen) wieder „entzogen“.

    --> In der Sketch Historie wird das Ereignis mit Parametern angezeigt.

  6. Fügen Sie auf die gleiche Weise eine Horizontale ein.

Damit Sie später jeden Ihrer Arbeitsschritte nachvollziehen und bearbeiten können, werden diese in der Sketch Historie dokumentiert.

[Hinweis] Hinweis

Löschen von Elementen

Zum Löschen von Elementen gibt es verschiedene Möglichkeiten:

  1. Klicken Sie auf den Button Schritt löschen .

  2. Markieren Sie in der Sketch Historie den gewünschten Schritt und klicken Sie im Kontextmenü auf Schritt löschen.

  3. Führen Sie den Cursor über das zu löschende Element (es wird rot markiert) und klicken Sie im Kontextmenü auf Schritt löschen.