powered by CADENAS

Manual

Manual

4.9.8. Registerseite Assembly

Die Registerseite Assembly erscheint nur bei den Projekttypen Assembly-Configuration und Assembly-Template.

Grundsätzlich muss zwischen Assembly-Configuration und Assembly-Template unterschieden werden. Bei der Configuration handelt es sich um ein Baugruppen-Projekt, dessen Aufbau im PARTdataManager schrittweise erfolgt und auch in der Zusammensetzung individuell beeinflusst werden kann. Ein Template dagegen baut sich beim Aufruf - wie eine Schablone - automatisch vollständig auf.

Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Assembly-Typen wird auch an den verschiedenen Symbolen im Verzeichnis-Baum deutlich.

Mit dem Erstellen und Speichern einer Baugruppe im Konfigurator werden *.prj und *.asy bzw. *.sbl automatisch im Verzeichnis-Baum von PARTproject angelegt.

Assembly-Typ

Symbol

Konfiguration

Template

Assemblydatei:

Das Feld wird beim Anlegen automatisch mit dem entsprechenden Dateinamen gesetzt.

Datenverzeichnisse:

Das Datenverzeichnis wird innerhalb von 23d-libs wird ermittelt und ins gleichlautende Feld eingetragen.

Bemaßungsansichten:

Dateien, die Baugruppen-Bemaßungen aufzeigen, sind im Feld Bemaßungsansichten anzugeben.