powered by CADENAS

Manual

Manual

7.4. Kleines Beispiel von A bis Z

Ein 3D-Festkörper muss grundsätzlich über einen 2D-Sketch erzeugt werden. Dieser 2D-Sketch wird in einem eigenen Menübereich, dem Sketcher erstellt.

Im Folgenden wird am Beispiel eines einfachen Zylinders die Vorgehensweise Schritt für Schritt erläutert.

  1. Im Menübereich Historie befinden sich die drei Basisebenen für die Konstruktionsskizzen.

    Klicken Sie mit der sekundären Maustaste auf eine dieser Ebenen (hier XY) und wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt Neuer Sketch....

    Neuer Sketch...

    Neuer Sketch...

    -> Dieser Befehl ruft den 2D Sketcher auf.

  2. Um einen Zylinder zu erstellen, müssen Sie zunächst die Grundfläche - einen Kreis - zeichnen.

    Klicken Sie auf den Button Kreis durch Mittelpunkt und Radius/Punkt.

    Kreis zeichnen

    Kreis zeichnen

  3. Legen Sie einen Kreismittelpunkt fest, indem Sie den Mauspfeil zum KO-Ursprung führen und per einfachem Mausklick „ablegen“.

  4. Wenn Sie den Mauspfeil vom Mittelpunkt wegbewegen, „ziehen“ Sie den Kreis „auf“ und vergrößern dadurch den Radius. Fixieren Sie die Größe des Kreises ebenfalls durch einfachen Mausklick.

  5. Danach passiert gleichzeit folgendes:

    1. -> Im linken Menübereich erscheint der Konstruktionsschritt im Wortlaut.

    2. -> In der Zeichnung öffnet sich das Fenster Parameter ändern. Darin können Sie Größe und Position des Zeichnungselements exakt festlegen.

  6. Klicken Sie auf den Button Sketch OK , um Ihre Eintragungen zu bestätigen.

    -> Der 2D-Sketcher wird geschlossen.

    -> Im Menübereich Historie erscheint der Konstruktionsschritt Sketch 1.

    -> In der 3D-Ansicht liegt der Kreis auf der XY-Ebene.

  7. Klicken mit der sekundären Maustaste auf Skizze1 und wählen Sie den Befehl Festkörper, Extrudieren....

    Festkörper -> Extrudieren...

    Festkörper -> Extrudieren...

  8. -> Das Fenster Extrusionskörper wird geöffnet.

    Legen Sie die Länge (hier 20 mm) der Ausdehnung fest und bestätigen Sie mit OK.[a]

    [a] Wenn Sie statt einem festen Wert die Länge durch einen variablen Wert bestimmen wollen, richten Sie im Menübereich Variablen eine entsprechende Variable "L" ein. Lesen Sie dazu Abschnitt 7.5.3, „Variablen“.

  9. Im Menübereich Historie erscheint nun in Verbindung mit Sketch 1 der Konstruktionsschritt Base extrude 1.

    -> In der 3D-Ansicht ist der Kreis um den Wert 20mm zum Zylinder extrudiert.

    Zylinder

    Zylinder

  10. Speichern Sie abschließend Ihre 3D-Zeichnung.

    Klicken Sie auf den Button Speichern .

    Es öffnet sich der Dialog Datei speichern unter... des Explorers.

  11. Legen Sie Namen und Speicherort der Geometrie fest und bestätigen Sie mit Speichern.

  12. -> Das Fenster Teileinformationen wird geöffnet.

    Füllen Sie die Felder im Bereich Allgemein und Lizenzierung aus, andernfalls kann das Bauteil nicht gespeichert werden.

    Bestätigen Sie mit OK.

    -> Die Zeichnung ist damit abgeschlossen.

[Hinweis] Hinweis

Ein ausführliches Beispiel finden Sie unter Kapitel 3, Trainingsunterlagen eCATALOGsolutions.