powered by CADENAS

Manual

Manual

7.5.4.3.11.2. Konisches Gewinde über Länge

7.5.4.3.11.2.1. Regelgewinde
  • Verwenden Sie wieder die Variablen aus obigem Beispiel:

    PARTeditor - Tabelle

    PARTeditor - Tabelle

    • 'L' für die Gesamtlänge des Stiftes

    • 'TD' für die Gewindetiefe

    • 'D' für den Nenngewinde Durchmesser

    • 'A' für den Gewindeauslauf

    • 'P' für die Gewindesteigung

  • Ziehen Sie ein Rechteck mit den Variablen D und L auf

    [Hinweis] Hinweis

    Stift und Gewinde werden in demselben Sketch angelegt!

  • Löschen Sie die Außenkante

  • Bestimmen Sie die Rotationsachse

    [Hinweis] Hinweis

    Die Buttons Zylindrisches Gewinde über Länge und Konisches Gewinde über Länge sind erst aktiv, wenn eine Rotationsachse bestimmt wurde!

  • Klicken Sie den Button Konisches Gewinde über Länge.

  • Folgen Sie den Hinweisen in der Fußzeile:

    [Wichtig] Wichtig

    Achten Sie beim Selektieren darauf, nur Linien und nicht Punkte zu fangen!

    Klicken Sie auf die entsprechenden Skizzenelemente und -bereiche.

    1. Außenkante wählen...

    2. Trimelement oder Seite wählen...

    3. Materialseite selektieren...

    Gewinde definieren

    Gewinde definieren

  • Das Dialogfenster Parameter ändern öffnet sich.

    Ursprünglich vergebene Werte

    Ursprünglich vergebene Werte

    Angepasste Werte

    Angepasste Werte

  • Passen Sie Ihre Eingaben im Dialogfenster Parameter ändern an. Setzen Sie die angelegten Variablen.

    • Außengewinde:

    • Gewindetyp:

      Per Default ist DIN158 eingestellt. Ändern Sie evtl. den Wert mittels Listenauswahl.

    • Gewindesteigung:

      Per default ist die Checkbox "def." gesetzt. Es wird ein Regelgewinde entsprechend der eingestellten Norm erzeugt.

      Sofern Sie ein Feingewinde mit definierten Gewindesteigungen erzeugen wollen, deaktivieren Sie die Checkbox und geben den Variablennamen für die Gewindesteigung ('P') an.

      [Hinweis] Hinweis

      Bei einem Feingewinde muss in der Tabelle die Variable 'P' für die Gewindesteigung angelegt sein!

      Siehe hierzu auch unter Abschnitt 7.5.4.3.11.1.1.2, „Feingewinde - Varianten“.

    • Variante:

      Wird bei bestimmten Gewinden benutzt und ermöglicht eine weitere Spezifizierung.

    • Linksgewinde:

      Sofern Sie die zweite Checkbox aktivieren, können Sie die Abfrage ob Links- oder Rechtsgewinde auch über die Tabelle vornehmen. Tragen Sie in diesem Fall den entsprechenden Variablennamen in das Eingabefeld ein.

    • Nenndurchmesser: Tragen Sie die entsprechende Variable ein.

    • Gewindelänge: Tragen Sie die entsprechende Variable ein.

    • Auslauflänge: Tragen Sie die entsprechende Variable ein.

Bestätigen Sie mit Ok.

Alle Eingaben werden sofort im Sketch dargestellt.

Sketch mit konischem Gewinde

Sketch mit konischem Gewinde

[Hinweis] Hinweis

Die Darstellung im Beispiel berücksichtigt nur den Gewindeteil des Körpers (im Gegensatz zum Beispiel unter "Zylindrisches Gewinde"). Für einen Stift oder eine Schraube z.B. wäre der Sketch entsprechend anzupassen.

Das Gewinde wird automatisch als kosmetisches Element gekennzeichnet (blaue Linien).

Ergebnis - 3D-Ansicht