powered by CADENAS

Manual

Manual

8.5.2.6.1. Wertebereich definieren - Beispiel
  1. Ehe der Wertebereich für eine Variable (hier H ) definiert werden kann, muss ihr im Variablen Manager der Status Wertebereichsvariable zugewiesen werden.

  1. Im Fenster Wertebereiche klicken Sie zunächst die betreffende Variable an.

  2. Im Feld Typ stellen Sie den Status Wertebereichein.

  3. Im Feld Bereich / Benennung legen Sie den Umfang bzw. die Grenzen des Wertebereichs fest.

Im PARTdataManager sieht das Wertebereichs-Beispiel [10:100] folgendermaßen aus.

--> Die Spalte H ist - wie Wertebereichsspalten grundsätzlich - gelb unterlegt.

Durch einen Mausklick in eine Zelle von H wird das Kontextmenü Wert eingeben aufgerufen.

Darin geben Sie einen Wert aus dem definierten Bereich ein.

--> Der gewählte Spaltenwert wird in die Tabelle übernommen.

Wertebereich - Weitere Beispiele

Art

Ausdruck

Erläuterung

Bereichsdefinition

[10:100]

eckige Klammern

(s. Abb. oben)

Es wird ein Bereich von 10 bis 100 festgelegt. Die Grenzen sind mit eingeschlossen.

Bereichsdefinition

($A1.:90)

runde Klammern

Es wird ein Bereich von A1 bis 90 festgelegt. Die Grenzen sind nicht mit eingeschlossen.

Bereichsdefinition mit

Schrittweite

[20:100/10]

eckige Klammern

kein Backslash!

Es wird eine Bereich von 20 bis 100 sowie eine Schrittweite von 10 festgelegt.

Im PARTdataManager dürfen anschließend nur Variablenwerte mit dieser Schrittweite eingetragen werden.

Aufzählung

1,3,5,7,9,$A2

Die ausgewählte Variable darf nur die Werte 1,3,5,7,9 und A2 annehmen.

Keine Einschränkung

[MIN:MAX]

Es können ALLE Werte eingegeben werden, es gibt keinen Minimal- und keinen Maximalwert

[Hinweis] Hinweis

Wenn Sie Variablen innerhalb des Wertebereichsausdrucks verwenden, setzen Sie vor die Variable jeweils ein $-Zeichen, hinter die Variable einen „.“ (Punkt)!