powered by CADENAS

Manual

Manual

3.3.2.3.3.2. Sketch 1 – „Rohkörper“ der Hutmutter

Um einen 3D Festkörper zu erzeugen, müssen mehrere Zeichnungsabschnitte durchlaufen werden. Man beginnt mit einem 2D Sketch[2], der im sog. 2D-Sketcher erstellt wird.

  1. Rufen Sie mit der sekundären Maustaste das Kontextmenü der Plane XY auf.

  2. Klicken Sie auf den Punkt Neuer Sketch....

--> Der 2D-Sketcher wird geöffnet.

In den nächsten Schritten soll der 2D-Sketch der Hutmutter in folgende Form gebracht werden:

[Hinweis] Hinweis

Nutzen Sie beim Erstellen Ihrer Zeichnung die Hinweise in der Fußzeile des PARTdesigner. Dort können Sie sich stets über den Zeichnungszustand bzw. nächsten Schritt informieren.

3.3.2.3.3.2.1. Vertikale und horizontale Mittellinie erstellen
  1. Klicken Sie auf den Button Vertikale einfügen. --> Eine vertikale Linie „hängt“ am Mauspfeil.

  2. Führen Sie den Mauspfeil zum x/y-Nullpunkt bis der Fang (Kreissymbol zur Fixierung von Schnittpunkten) erscheint.

  1. Fixieren Sie die Linie durch einen einfachen Mausklick. --> Es öffnet sich das Kontextmenü Parameter ändern.

  2. Da die Linie durch den 0-Punkt verlaufen soll, behalten Sie die Vorgabewerte (0,0) bei und bestätigen mit OK.

  3. Indem Sie die sekundäre Maustaste betätigen, wird dem Mauspfeil seine momentane Funktion (Vertikale einfügen) wieder „entzogen“.

  1. Fügen Sie auf die gleiche Weise (Schritte a) bis d)) eine Horizontale ein.

Damit Sie später jeden Ihrer Arbeitsschritte nachvollziehen und -bearbeiten können, werden diese zudem im Feature-Baum dokumentiert.

[Hinweis] Hinweis

Löschen von Elementen

  1. Markieren Sie das betreffende Element (z.B. Linie) bzw. den nicht mehr gewünschten Schritt im Feature-Baum.

  2. Klicken Sie auf den Button Letzten Schritt löschen.

3.3.2.3.3.2.2. Sechskanthöhe festlegen
  1. Positionieren Sie eine Vertikale rechts der y-Achse.

  2. Eingabefenster Parameter ändern: Geben Sie als Abstand zur y-Achse M (Höhe des Sechskants) ein.

[Hinweis] Hinweis
  • Sollten Sie versehentlich eine Variable verwenden, die nicht in der Variablenliste angelegt ist, erhalten Sie im Kontextmenü statt OK (s. Abb.) die Meldung Unbekannte Variable. Eine Übernahme in die Zeichnung ist nicht möglich!

  • Wenn Ihre Angaben im Kontextmenü Parameter ändern syntaktische Fehler enthalten, erscheint eine entsprechende Meldung. Überprüfen Sie Ihre Zeichenfolge und korrigieren Sie die ungültige Stelle.

3.3.2.3.3.2.3. Gesamthöhe festlegen

Fügen Sie eine Vertikale mit Abstand H ein.

3.3.2.3.3.2.4. Durchmesser des Kugelkopfes festlegen

Fügen Sie zwei Horizontalen (1x über, 1x unter der x-Achse) im Abstand DK/2 ein.

3.3.2.3.3.2.5. Horizontale Position des Kugelkopfes festlegen

Höhe des Übergangs zwischen (Halb-)Kugelkopf und zylindrischem Teil

Fügen Sie dazu eine Vertikale rechts der y-Achse im Abstand H-DK/2 ein.

3.3.2.3.3.2.6. Kugelkopf durch Halbkreis beschreiben

Der Kugelkopf der Hutmutter wird im 2D-Sketcher durch einen Halbkreis beschrieben.

  1. Klicken Sie auf den Button Kreis durch Mittelpunkt und Radius/Punkt.

  2. Führen Sie den Mauspfeil zum Schnittpunkt der x-Achse und der Vertikalen H-DK/2 bis der Fang erscheint.

  3. Fixieren Sie den Kreismittelpunkt durch einen einfachen Mausklick.

  4. Ziehen Sie den Radius des Kreises mit dem Mauspfeil so weit auf, bis er die beiden Vertikalen DK/2 tangiert.

  5. Fixieren Sie den Kreis durch einen einfachen Mausklick.

Kreismittelpunkt

Radius

3.3.2.3.3.2.7. „Zurechtstutzen“ des Sketches, Teil 1

Entfernen Sie die überflüssigen Linienbereiche, bis Ihre Zeichnung der nebenstehenden Abbildung entspricht.

Nutzen Sie dazu die folgenden drei Buttons.

Element auf ein anderes trimmen: Damit können einzelne Linien abgeschnitten bzw. verlängert werden.

  1. Klicken Sie auf den Button Element auf ein anderes trimmen .

  1. Markieren Sie den zu entfernenden Elementbereich mit der linken Maustaste.

  1. Führen Sie den Mauspfeil zum Schnittpunkt , bis der Fang erscheint.

  1. Fixieren Sie den Fang durch einfachen Mausklick. --> Der unerwünschte Bereich wird entfernt.

Element zwischen 2 Punkten aufbrechen : Damit kann der Elementbereich zwischen zwei Punkten entfernt werden.

  1. Klicken Sie auf den Button Element zwischen 2 Punkten aufbrechen .

  1. Markieren Sie den zu entfernenden Elementbereich mit der linken Maustaste.

  1. Führen Sie den Mauspfeil zum 1.Schnittpunkt , bis der Fang erscheint und fixieren Sie ihn.

  1. Führen Sie den Mauspfeil zum 2.Schnittpunkt , bis der Fang erscheint und fixieren Sie ihn.

--> Der unerwünschte Bereich wird entfernt.

Element löschen

  1. Klicken Sie auf den Button Element löschen.

  2. Markieren Sie das zu entfernende Element mit der linken Maustaste. --> Das unerwünschte Element wird entfernt.

3.3.2.3.3.2.8. Außenfasen am Sechskant erstellen

Zur Darstellung der Außenfasen des Hutmutter-Sechskants müssen zwei abgewinkelte Linien, eine Vertikale und eine Horizontale eingezeichnet werden.

  • Abgewinkelte Linie rechts

  1. Klicken Sie auf den Button Linie im Winkel a zu Linie mit Länge L. Damit können Linien in einem bestimmten Winkel zu einer anderen Linie erstellt werden.

  1. Markieren Sie als Bezugslinie die Sechskanthöhe M. --> Die neue Linie „hängt“ am Mauspfeil.

  2. Führen Sie den Mauspfeil zum Anfangspunkt 1 (Schnittpunkt zwischen oberer Horizontale DK/2 und Sechskanthöhe M ) der abgewinkelten Linie, bis der Fang erscheint und fixieren Sie ihn per Mausklick.

  3. Von diesem Punkt aus ziehen Sie links steigend eine Linie und fixieren sie.

  4. Eingabefenster Parameter ändern: Geben Sie als Winkel [3]15° und für die Länge 5 ein.

Bevor Sie die zweite abgewinkelte Linie einzeichnen können, benötigen Sie auch deren Anfangspunkt.

Die Position des Anfangspunktes ergibt sich durch den Schnitt zwischen y-Achse und einer weiteren Horizontale (Abstand DW/2).

  • Abgewinkelte Linie unten

  1. Fügen Sie eine Horizontale über der x-Achse im Abstand DW/2 ein.

  1. Klicken Sie wieder auf den Button Linie im Winkel a zu Linie mit Länge L und markieren Sie als Bezugslinie die y-Achse.

  1. Ziehen Sie rechts steigend eine Linie vom Anfangspunkt (Schnittpunkt zwischen Horizontale DW/2 und y-Achse) und fixieren Sie diese per Mausklick.

  1. Geben Sie als Winkel 90-15° und für die Länge 5 ein.

[Hinweis] Hinweis

Die Länge der abgewinkelten Linien ist zunächst bewusst überdimensioniert. Dies gilt auch für den Abstand S (Schlüsselweite) der Horizontale zur x-Achse, den Sie im Folgenden einzeichnen.

Beides reduzieren Sie später in Verbindung mit einem 2.Sketch wieder auf das endgültige Maß.

  • Schlüsselweite

Fügen Sie eine Horizontale über der x-Achse im Abstand S ein.

3.3.2.3.3.2.9. „Zurechtstutzen“ des Sketches, Teil 2

Entfernen Sie die überflüssigen Linienbereiche und den Abschnitt links der y-Achse, bis Ihre Zeichnung der nebenstehenden Abbildung entspricht.

3.3.2.3.3.2.10. Rotationsachse festlegen

Indem sie um eine Rotationsachse (x-Achse) kreist, wird die 2D-Kontur zum Körper.

  1. Klicken Sie mit der sekundären Maustaste auf die x-Achse.

  1. Wählen Sie im Kontextmenü Attribute, Rotationsachse. --> Die x-Achse wird daraufhin gestrichelt dargestellt.

3.3.2.3.3.2.11. Sketch 1 abschließen

Um Sketch 1 abzuschließen, klicken Sie auf den Button Änderungen übernehmen. --> Die Ansicht wechselt in den Arbeitsbereich 3D-Ansicht. Dort sehen Sie die Kontur des Hutmutter-Rohkörpers.



[2] Im Menübereich Historie erscheint der Sketch als „Skizze“.

[3] Der Fasenwinkel 15° (-15°) ist dem Tabellenbuch entnommen.