powered by CADENAS

Manual

Manual

4.7.2.1.14.4. Vorschaubilder pro Zeile generieren

Wenn Sie in Projekten unterschiedliche Vorschaubilder für jede Zeile bereitstellen möchten, können Sie diese mit dem Kontextmenübefehl Vorschaubilder pro Zeile generieren erreichen (Wertebereichsfelder werden nicht berücksichtigt).

Immer wenn sich die Teile eines Projekts nicht nur in der Größe, sonder auch in der Form unterscheiden, ist dies ein großer Vorteil.

In den Suchergebnissen sind nun auch kleinere Unterschiede im Vorschaubild erkennbar, was eine Teileauswahl ohne große 3D-Vorschau viel einfacher macht.

Liste der Ausprägungen unter "Suchergebnisse"

Liste der Ausprägungen unter "Suchergebnisse"

Die Darstellung in der CloudMap profitiert ebenfalls: Die Nutensteine oben und rechts oben wären sonst in nur einem Cluster gelandet.

CloudMap mit verschiedenen Clustern

CloudMap mit verschiedenen Clustern

Außerdem steht die Funktion in Cloud Navigator, Reports und Bauteilvergleich zur Verfügung.

Technische Einzelheiten

  • Aufruf

    Vorschaubilder werden in PARTproject erzeugt. Der Standardbefehl hierfür ist weiterhin Bilddaten/Vorschaubilder generieren. Siehe hierzu Abschnitt 4.7.2.1.14.3, „Bilddaten/Vorschaubilder generieren“.

    Für das Erzeugen der Vorschaubilder pro Zeile benutzen Sie den Befehl Vorschaubilder pro Zeile generieren.

    Da alle Grafiken denselben Stil haben sollen, erscheinen hier keine weiteren Einstellungsdialoge und die Generierung startet sofort. Auf einem 64bit PARTproject erfolgt die Generierung in mehreren Threads gleichzeitig, was den zeitlichen Aufwand (insbesondere bei großen Katalogen) erheblich verkürzt.

    [Hinweis] Hinweis

    Es werden nur Vorschaubilder generiert, die noch nicht vorhanden sind bzw. bei denen das "GeomDate" veraltet ist. Dadurch ist nur die erste Generierung zeitaufwändig. Außerdem meldet der PARTqaChecker, wenn Vorschaubilder veraltet sind.

  • Durch die Generierung entstehen im Katalog zwei zusätzliche Dateien pro Projekt (.prj):

    • _ppl_0.png

      Gesamtbild mit allen Vorschaubildern des Projekts: Siehe hierzu nächster Punkt.

    • .preview

      Zu jeder png-Datei gibt es eine Konfigurationsdatei, in welcher hinterlegt ist, welche Zeile welchem Vorschaubild in dem Gesamtbild entspricht.

  • Alle Vorschaubilder sind in einem einzigen png-Gesamtbild angeordnet. So wird weniger Speicherplatz benötigt.

    Vorschaubilder werden einheitlich mit transparentem Hintergrund erstellt.

    Beispiel für ein .png mit den Vorschaubildern einer Tabelle

    Beispiel für ein .png mit den Vorschaubildern einer Tabelle

  • Die Vorschaubilder müssen vor einem Publishvorgang neu erzeugt werden, wobei mit Hilfe des GEOMDATE nur die geänderten Geometrien neu generiert werden. Eine Überprüfung, ob alle Vorschaubilder up-to-date sind, erfolgt über den QAchecker.

  • Die Kompatibilität zu älteren Versionen von PARTsolutions ist gegeben, da in diesem Fall die neuen Dateien einfach nicht verwendet werden.