powered by CADENAS

Manual

Manual

4.8.2.1. Allgemein

[Hinweis] Hinweis

Der Bereich Allgemein wird auf Verzeichnis- und Projektebene angezeigt.

  • Projekttyp:

    [Hinweis] Hinweis

    Der Dialogbereich Projekttyp wird auf Verzeichnis- und Projektebene angezeigt.

    Klicken Sie auf den Pfeil, um das Listenfeld mit den Projekttypen aufzuklappen. Wählen Sie daraus den gewünschten Typ aus.

    Mit der Wahl eines Typs erscheint eine bestimmte Auswahl an Registerseiten. Eine Übersicht hierzu sehen Sie unter Abschnitt 4.8.1, „Übersicht zu den Registerseiten“.

    Projekttypen:

    Bitmap

    Projekttyp Beschreibung

    2D-Projekt

    Extern erstellte 2D-Zeichnungen als Projekt anlegen

    2D-Partshell

    Mit der älteren Form von PARTsolutions erstellte Zeichnungen

    3D-Projekt

    Projekt-„Normalfall“

    3D-Wälzlager

    3D-Lager-Projekt mit mehreren 3db-Dateien

    2D/3D-Projekt

    ...wird später im PARTdataManager abgefragt, ob es als 2D- oder 3D-Projekt geöffnet werden soll

    2D/3D-Wälzlager

    ...wird später im PARTdataManager abgefragt, ob es als 2D- oder 3D-Projekt geöffnet werden soll

    Assembly-Configuration

    Datei, die beim Speichern einer Konfiguration in Konfigurator angelegt wird

    Assembly-Template

    Assembly-Schablone

    Dokumenten-Projekt

    *.doc-, *.html-, *.pdf-Dateien usw. werden in Form eines Projekts angelegt

    Assembly-Tabelle

    ...ermöglicht das Öffnen von Assemblies in PARTdataManager

    Verzeichnis

    Katalogverzeichnis (NORM, etc.)

    PARTmedia

    Projekt auf Basis einer PARTmedia-Datei (mit PARTmedia kann aus PARTsolutions-Teilen ein Printkatalog erstellt werden)

    Ohne Geometrie

    Assistent

    ...startet den PARTsolutions Web Wizard, über den alternative Masken zur Bauteilauswahl angezeigt werden können.

  • Autor:

    [Hinweis] Hinweis

    Der Dialogbereich Autor wird auf Verzeichnis- und Projektebene angezeigt.

    Name der Person, die das Projekt anlegt bzw. bearbeitet.

  • Firmenschlüssel:

    [Hinweis] Hinweis

    Der Dialogbereich Firmenschlüssel wird auf Verzeichnis- und Projektebene angezeigt.

    Grundsätzlich ist hier der Lizenzkey einzutragen, mit dem der jeweilige Ordner (Katalog) gegen unbefugten Zugriff geschützt wird. Auf der obersten Verzeichnisebene (z.B. C:\Programme\partsolutions/23d-libs) ist dies jedoch nicht vorgesehen.

    [Hinweis] Hinweis

    Fehlt der Eintrag, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung.

    Fehlermeldung - Speichern ohne Lizenzschlüssel

    Fehlermeldung - Speichern ohne Lizenzschlüssel

  • Verzeichnissortierung:

    [Hinweis] Hinweis

    Der Dialogbereich Verzeichnissortierung wird nur auf Verzeichnisebene angezeigt.

    Wählen Sie im Listenfeld die gewünschte Sortierung.

    • Sortierung festlegen

      Bei dieser Auswahl können Sie die Sortierung individuell bestimmen.

      Die Variante Sortierung festlegen aktiviert die Einstellungen, die Sie bereits vorher über den Kontextmenübefehl Verzeichnis sortieren auf Verzeichnisebene definiert haben.

    • Alphabetische Sortierung

    [Hinweis] Hinweis

    Nach dieser Änderung muss der Index aktualisiert werden.

  • Kurzbezeichnung (max. 16 Zeichen):

    [Hinweis] Hinweis

    Die Kurzbezeichnung ist zwingend anzugeben und falls (aufgrund des gewählten Projekttyps) vorhanden die Tabellendatei.

    Die verwendete Zeichenzahl sollte sich am Zeichenlimit des „empfangenden“ CAD-Systems orientieren, da die Kurzbezeichnung beim Export als Bauteilname ans CAD übergeben wird.

    Die Kurzbezeichnung muss eindeutig sein und beinhaltet sinnvollerweise die DIN-Nummer und den (per Platzhalter repräsentierten) Wert der Variable NENN (z.B. „D1587_$NENN.“).

  • Zeilenbeschreibung: ...finden Sie grau unterlegt als zweite Spalte von links innerhalb der Tabelle (siehe Abb. „Zeilenbeschreibung, Sachmerkmalstabelle, Voransicht“). Damit behalten Sie auch beim Scrollen nach rechts (die Spalten mit den wesentlichen Identfikationsvariablen werden so verdeckt) den Überblick, mit welcher Bauteilausprägung Sie es in den jeweiligen Zeile zu tun haben.

    Informationen zur Verwendung von (übersetzbarem) Text in der Zeilenbeschreibung finden Sie unter Abschnitt 8.5.2.7.1, „Übersetzungsfunktionen“.

  • Ähnlich zu Norm (optional):

    Beim Cippen eines Kataloges wird automatisch ermittelt, ob in NT, NN und NB Verweise auf Normprojekte bestehen. Sofern dies der Fall ist, wird das Projekt automatisch in der Standards-Klassifikation der Klasse des gefundene Normprojektes zugewiesen.

    Ein manueller Eintrag hier im Feld Ähnlich zu Norm (optional) führt zum selben Ergebnis.

    Derart klassifizierte Projekte werden im PARTdataManager mit dem Standards-Icon ausgezeichnet.

    Bei Verwendung einer ERP-Kopplung können zusätzlich regelbasiert Verzeichnisse und Projekte eingefärbt werden.

    Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.11, „Rollen konfigurieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

  • Tabellendatei:

    [Hinweis] Hinweis

    Sofern vorhanden (dies ist nur bei bestimmten Projekttypen der Fall) ist die Tabellendatei zwingend anzugeben.

    Die Tabellendatei enthält die Tabelle, die Sie in der Teileansicht des PARTdataManager sehen (s. Abb. oben). Legen Sie die entsprechende Datei (*.tab, *.tac) fest.

  • Voransicht:

    Voransicht ist das Bild, das in der Teileauswahl des PARTdataManager erscheint (s. Abb. oben). Ebenso ist es im Menübereich Links der Teileansicht zu sehen (s. Abb. unten). Legen Sie die entsprechende Datei (*.pra, *.bmp) fest.

    Zeilenbeschreibung, Sachmerkmalstabelle, Voransicht

    Zeilenbeschreibung, Sachmerkmalstabelle, Voransicht

  • Sonderfall von Allgemein1 – Projekte ohne Tabelle

    Bei Projekten ohne Tabelle (wie z.B. Dokumentenprojekte) gibt es zudem die Felder Normnummer (z.B. DIN 404) und Normtitel (z.B. „Kreuzlochschraube mit Schlitz“).