powered by CADENAS

Manual

Manual

5.8.2.1.11. Verzeichnis sortieren

Die Abfolge der verschiedenen Verzeichnisse / Ordner innerhalb des Baumes kann geändert werden.

  1. Markieren Sie das Verzeichnis, dessen Unterverzeichnisse Sie neu ordnen wollen und klicken Sie auf den Kontextmenübefehl Verzeichnis sortieren.

    "norm"-Verzeichnis markiert

    "norm"-Verzeichnis markiert

    -> Das Dialogfenster Reihenfolge wird geöffnet. Sie sehen dort eine Auflistung aller Unterverzeichnisse.

  2. Markieren Sie das Verzeichnis, dessen Position Sie nach oben oder unten verschieben wollen.

  3. Verändern Sie mittels Pfeiltaste nach oben bzw. unten die Position.

    Alternativ können Sie die Position auch per Drag & Drop ändern.

  4. Bestätigen Sie mit OK.

    -> Die neue Abfolge wird in den PARTproject-Baum übernommen.

  5. Klicken Sie Speichern.

[Hinweis] Hinweis

Damit diese Änderung auch in PARTdataManager aktiv wird, führen Sie bitte in PARTadmin -> Indexverwaltung den Befehl Aktualisieren auf der entsprechenden Verzeichnisebene aus. Siehe Abschnitt 1.3.8.6.2, „Kontextmenübefehle im Einzelnen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

Wenn Sie die Aktualisierung über alle Kataloge laufen lassen möchten, dann verwenden Sie den Befehl Neuen Suchindex erstellen. Siehe Abschnitt 1.3.8.4.2, „Anzeigeindex aktualisieren“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

Achtung! Dies kann, je nach Anzahl der installierten Kataloge, evtl. Stunden in Anspruch nehmen!

[Hinweis] Hinweis

Die Sortierreihenfolge kann für Kataloge (nicht für Unterverzeichnisse) auch in PARTadmin geändert werden. Vorteil: Der Index muss nicht upgedatet werden. Siehe Abschnitt 1.3.8.6.2, „Kontextmenübefehle im Einzelnen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration -> Kataloge sortieren.