powered by CADENAS

Manual

Manual

3.2.13. Klassifizierung nach Kategorie / Alphabet / Vertriebsland

Jeder Katalog muss nach Kategorie, Alphabet und Vertriebsland klassifiziert werden. Für die Klassifikation muss im Katalog-Hauptordner die Datei <categories.prj> angelegt werden sowie die folgenden drei Klassensysteme installiert sein (via PARTadmin):

  • By Categories

  • By Countries

  • By Alphabet

Die Installation erfolgt in PARTadmin unter Abschnitt 1.3.4.1, „Katalogaktualisierung Online“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

In PARTproject -> Registerseite Allgemein sind dann unter Klassifikation die entsprechenden Felder sichtbar und zu befüllen.

Klassifikation (By Alphabet), (By Categories), (By Countries)

Klassifikation (By Alphabet), (By Categories), (By Countries)

Es können / sollen alle treffenden Kategorien gewählt werden – dadurch erscheint der Katalog dann auch in den Endmedien und bei der Installation an der richtigen Stelle. Die Alphabetische Klassifizierung ist immer zu setzen, macht aber v.a. dann Sinn, wenn sich der Herstellername aus mehreren Teilen zusammensetzt, z.B. „Schneider Electric Motion“ – hier sollte dann unter S, E und M klassifiziert werden, damit der Katalog auch in den anderen Buchstabengruppen angezeigt wird. Die Länderklassifizierung stellt die Vertriebsstandorte des Herstellers dar, welche hierdurch auch in verschiedenen Endmedien zur Verfügung gestellt werden (z.B. PARTcommunity Maps / RFQ Feature). Den Anwendern soll dadurch eine effektive Produktbeschaffung ermöglicht werden.

Siehe auch Abschnitt 5.13.5, „Projekte zu Klassifizierung hinzufügen“.

[Hinweis] Hinweis

Kopieren Sie die Datei categories.prj nicht aus anderen Katalogen, sondern erstellen Sie diese bitte unbedingt über die Vorlage.

Projektanlage:

  1. Rufen Sie auf Katalogebene den Kontextmenübefehl Neues Projekt auf.

    -> Das gleichnamige Dialogfenster wird geöffnet.

  2. Selektieren Sie Vorlage für Categories-Projekt und bestätigen Sie mit OK.[1]

    -> Das Projekt wird automatisch mit den benötigten Dateien (Übersetzungsdatei und Bilddatei) angelegt.



[1] Die Vorlagen sind unter $CADENAS_SETUP/prjtmpl/default abgelegt.