powered by CADENAS

Manual

Manual

7.8.13. Typ-Identifikation

PARTsolutions bietet die Möglichkeit, ERP-Systeme mittels einer Linkdatenbank anzubinden. Dadurch ergeben sich verschiedene Möglichkeiten, kundenspezifische Unternehmensprozesse abzubilden.

Voraussetzung ist, dass die Wertebereichsvariablen von Seiten des Herstellers nach den Kategorien der Typ-Identifikation deklariert sind, denn nur dann kann eine fehlerfreie Umsetzung dieser, bzw. der daraus resultierenden NB und LINA, im ERP-System sichergestellt werden.

Die Unterscheidung spielt auch eine Rolle beim Erzeugen der ERP-Nummer. Bei Wertebereichsvariablen vom Typ Funktionsmerkmal bleibt der Wert änderbar, auch wenn eine ERP-Nummer vergeben ist, bei Wertebereichsvariablen vom Typ Geometriemerkmal wird der Wert gepinnt , sobald eine ERP-Nummer vergeben ist.

Die Typ-Identifikation wird in PARTdesigner im Variablenmanager gesetzt.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung.

  • Funktionsmerkmal

  • Geometriemerkmal

  • Dimensionsmerkmal

  • Sachmerkmal

Entsprechend der Deklaration ist die Darstellung im PARTdataManager unterschiedlich.

Im Folgenden wird die Verwendung der einzelnen Merkmale erläutert:

  • Funktionsmerkmal

    Das Funktionsmerkmal wird verwendet für Hub-, und Winkelstellungen, für alles, was eine mechanische Bewegung in einem Teil / einer Baugruppe definiert (z. B. die Hubstellung eines Zylinders).

    Geometriemerkmal ist gepinnt auf 200, Funktionsmerkmal ist nicht gepinnt und hat den aktuellen Wert 0.

    Geometriemerkmal ist gepinnt auf 200, Funktionsmerkmal ist nicht gepinnt und hat den aktuellen Wert 0.

    Geometriemerkmal ist gepinnt auf 200, Funktionsmerkmal ist nicht gepinnt und hat den aktuellen Wert 50.

    Geometriemerkmal ist gepinnt auf 200, Funktionsmerkmal ist nicht gepinnt und hat den aktuellen Wert 50.

    [Hinweis] Hinweis

    Ein Funktionsmerkmal wird nicht gepinnt, lässt sich also ändern, auch wenn für die betreffende Zeile bereits eine ERP-Nummer vergeben ist.

  • Geometriemerkmal

    Das Geometriemerkmal wird verwendet für Merkmale, die Einfluss auf die Geometrie haben; also z.B., wenn sich die Geometrie des Teils oder der Baugruppe durch die Variable ändert (z.B. max. Hublänge), bzw. wenn Komponenten dazukommen oder wegfallen z.B. „Sensor ja/nein“ oder „Option an/aus“.

    Geometriemerkmal ist gepinnt auf 200, Funktionsmerkmal ist nicht gepinnt und hat den aktuellen Wert 0.

    Geometriemerkmal ist gepinnt auf 200, Funktionsmerkmal ist nicht gepinnt und hat den aktuellen Wert 0.

    Geometriemerkmal ist gepinnt auf 400, Funktionsmerkmal ist nicht gepinnt und hat den aktuellen Wert 0.

    Geometriemerkmal ist gepinnt auf 400, Funktionsmerkmal ist nicht gepinnt und hat den aktuellen Wert 0.

    [Hinweis] Hinweis

    Ein Geometriemerkmal ist gepinnt, sobald für die betreffende Zeile eine ERP-Nummer vergeben ist. Es wird mit einem entsprechenden Icon gekennzeichnet.

    Wenn Sie einen anderen Wert benötigen, benutzen Sie stattdessen die nicht gepinnte "neutrale" Zeile ohne ERP-Nummer daneben. Ob Zeilen ohne ERP-Nummer exportiert werden dürfen, ist abhängig vom gewünschten firmeninternen Workflow.

    [Hinweis] Hinweis

    Bei einem Zylinder beispielsweise muss unterschieden werden zwischen dem HUB, welcher ein Geometriemerkmal ist und der Hubstellung, welche ein Funktionsmerkmal ist. Bei ERP-Funktionalität wird der HUB gepinnt, sobald eine ERP_PDM_NUMBER vergeben wurde; die Hubstellung wird nicht gepinnt. Der gepinnte Zustand wird sichtbar an einem speziellen Icon . Verschiedenen Hüben sind bei ERP-Funktionalität auch verschiedene ERP-Nummern zugeteilt; verschiedenen Hubstellungen nicht.

  • Dimensionsmerkmal

    Das Dimensionsmerkmal wird verwendet bei Halbzeugen und Profilen, die in laufenden Metern hergestellt werden (hier Variable L).

    [Hinweis] Hinweis

    Ob ein Dimensionsmerkmal bei Vergabe einer ERP-Nummer gepinnt wird , ist per Konfigurationsdatei in Abhängigkeit vom gewünschten firmeninternen Workflow eingestellt.[a]

    Falls die Zeile gepinnt ist und Sie einen anderen Wert benötigen, benutzen Sie stattdessen die nicht gepinnte "neutrale" Zeile ohne ERP-Nummer daneben. Ob Zeilen ohne ERP-Nummer exportiert werden dürfen, ist abhängig vom gewünschten firmeninternen Workflow.

    [a] Siehe Abschnitt 4.17.3, „Dimensions-Merkmal pinnen an/aus / plinkcommon.cfg -> Block [PARTdataManager] -> Key "LockDimRange"“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

  • Sachmerkmal

    Das Sachmerkmal wird verwendet für Werte, die für Maß- und/oder Produktnormen erforderlich sind, für Bestellnummern oder technische Spezifikationen, etc. (Merkmale, die nichts mit Geometrie oder Funktion zu tun haben).

    [Hinweis] Hinweis

    Ein Sachmerkmal ist gepinnt, sobald für die betreffende Zeile eine ERP-Nummer vergeben ist. Es wird mit einem entsprechenden Icon gekennzeichnet.

    Wenn Sie einen anderen Wert benötigen, benutzen Sie stattdessen die nicht gepinnte "neutrale" Zeile ohne ERP-Nummer daneben. Ob Zeilen ohne ERP-Nummer exportiert werden dürfen, ist abhängig vom gewünschten firmeninternen Workflow.