powered by CADENAS

Manual

Manual

7.8.2. Neue Variable hinzufügen

Wenn Sie eine neue Variable anlegen möchten, bestehen zwei Möglichkeiten:

  • Neue hinzufügen: Mit Klick auf den Button werden die Eingabefelder geleert.

  • Kopie hinzufügen: Mit dieser Funktion können Sie explizit bestimmen, dass bei der Namenseingabe keine Änderung an den angezeigten Werten passiert, also die Werte einer gewünschten anderen Variablen erhalten bleiben.

Neue Variable hinzufügen

  1. Wählen Sie im Listenfeld die Funktion Neue hinzufügen oder klicken Sie noch einmal auf den Button, sofern sie schon ausgewählt ist.

    -> Der Eingebereich wird aufgeklappt (sofern noch nicht geöffnet).

    -> Die Eingabefelder werden geleert.

  2. Tragen Sie unter Name den Namen der neuen Variablen ein.

    [Hinweis] Hinweis

    Sollte die Variable bereits existieren, erscheint der Hinweis Name nicht eindeutig!.

  3. Spezifizieren Sie die Parameter der Variablen.

    [Hinweis] Hinweis

    Bei Speicherort "Nur in Geometrie" werden einige Angaben (zunächst) nicht benötigt und die entsprechenden Eingabefelder sind deaktiviert (ausgegraut).

    [Hinweis] Hinweis

    Die Variable benötigt einen Wert, ansonsten erscheint später beim Testen im Dialogfenster QA-Check eine Fehlermeldung.

    Selektieren Sie eine Tabellenzeile. Dadurch wird der Variablen automatisch ein Wert zugewiesen, der unter Formel angezeigt wird.

  4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf den Button Variable hinzufügen klicken.

    -> Die neue Variable wird in die Variablenliste aufgenommen.

    -> Bei Speicherort "Nur in Tabelle" oder "In Geometrie und Tabelle" wird die neue Variable sofort in der Sachmerkmalstabelle (an letzter Position) angezeigt. Mittels Variablen sortieren können Sie die Position in der Sachmerkmalstabelle (nicht im Variablenmanager) wunschgemäß ändern.

    -> Wenn eine Variable zur Verwendung in der Geometrie vorgesehen ist (also Speicherort "Nur in Geometrie" oder "In Geometrie und Tabelle"), dann wird der Name solange mit einem Sternchen gekennzeichnet, wie die Variable noch nicht verwendet wurde.

    Kennzeichnung mit Sternchen

    Kennzeichnung mit Sternchen

Variablenkopie hinzufügen

  1. Selektieren Sie in der Tabelle diejenige Variable, deren Werte Sie für die neue Variable verwenden möchten.

  2. Wählen Sie im Listenfeld die Funktion Kopie hinzufügen oder klicken Sie noch einmal auf den Button, sofern sie schon ausgewählt ist.

  3. Tragen Sie unter Name den Variablennamen ein.

    Bei dieser Variante bleiben die angezeigten Werte unverändert bestehen.

  4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf den Button Variable hinzufügen klicken.

    -> Die neue Variable wird in die Variablenliste aufgenommen.

    -> Bei Speicherort "Nur in Tabelle" oder "In Geometrie und Tabelle" wird die neue Variable sofort in der Sachmerkmalstabelle (an letzter Position) angezeigt. Mittels Variablen sortieren können Sie die Position in der Sachmerkmalstabelle (nicht im Variablenmanager) wunschgemäß ändern.

    -> Wenn eine Variable zur Verwendung in der Geometrie vorgesehen ist (also Speicherort "Nur in Geometrie" oder "In Geometrie und Tabelle"), dann wird der Name solange mit einem Sternchen gekennzeichnet, wie die Variable noch nicht verwendet wurde.

    Kennzeichnung mit Sternchen

    Kennzeichnung mit Sternchen