powered by CADENAS

Manual

Manual

5.10.2.1. Pflichtparameter

[Hinweis] Hinweis

Zur Bearbeitung der Parameter selektieren Sie zuerst die gewünschte Bemaßung.

Jede Bemaßung muss folgende Parameter enthalten:

  • ID

    ID wird nur dann benötigt, wenn eine Bemaßung als Basisdimension für eine Folgebemaßung dient. Siehe auch Abschnitt 5.10.2.2, „Optionale Parameter“ -> Basisdimension.

  • Beschreibung

    Der Beschreibungstext wird oben in der Auflistung angezeigt. Zunächst wird beim Anlegen einer neuen Bemaßung automatisch eine Beschreibung vergeben, welche Sie aber wunschgemäß anpassen können.

  • Typ

    Beim Anlegen einer neuen Bemaßung erscheint automatisch HORIZONTAL. Passen Sie die Auswahl im Listenfeld gegebenenfalls an. Sie können den Typ jederzeit ändern.

    Für Typ stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

    • HORIZONTAL

    • VERTIKAL

    • PARALLEL

    • RADIAL

    • WINKEL

    • NOTATION

    • TEIL-NOTATION

    [Hinweis] Hinweis

    Die Auswahlfelder werden erst nach Klick auf Änderungen speichern aktualisiert.

  • Ansichten

    Aktivieren Sie bei den gewünschten 2D-Ansichten, auf welchen die Bemaßung angezeigt werden soll, das Auswahlkästchen.

    Ansichten, die eine Bemaßung enthalten, erkennen Sie in der 3D-Toolbar an einem entsprechenden Icon mit Bemaßungslinie .

  • Startpunkt und Endpunkt

    Zur Selektion von Startpunkt und Endpunkt stehen verschiedene Methoden zur Verfügung:

    1. Auswahl des gewünschten Punktes per Kontextmenü in der 3D-Ansicht

      1. Selektieren Sie in der Liste der Bemaßungen die gewünschte.

      2. Machen Sie in der 3D-Ansicht auf dem gewünschten Punkt einen Rechtsklick.

        -> Das Kontextmenü wird geöffnet.

      3. Wählen Sie unter Verwenden als... "Startpunkt" oder "Endpunkt".

        -> Die genaue Punktbezeichnung wird ins Feld übernommen.

    2. Auswahl per Liste im Eingabefeld

      1. Klicken Sie mit der sekundären Maustaste ins Feld.

        -> Es öffnet sich eine Liste mit allen Anfügepunkten des Objekts.

      2. Klicken Sie auf den gewünschten Punkt.

        -> Die genaue Punktbezeichnung wird ins Feld übernommen.

    3. Auswahl und Übertrag per Copy & Paste

      1. Klicken Sie in der 3D-Ansicht auf den gewünschten Anfügepunkt.

        -> Dieser wird nun rot markiert.

      2. Klicken Sie ins Eingabefeld des Punktes.

      3. Fügen Sie die Punktbezeichnung mittels Strg+V aus dem Zwischenspeicher ins Eingabefeld ein.

        Beispiel Startpunkt einfügen

        Beispiel Startpunkt einfügen

  • Position

    Sie können auf die Bounding Box oder das Element referenzieren oder absolute Werte verwenden:

    • BBOX: Abstand zur Bounding Box.

      Der rote Pfeil zeigt den Abstand einer Bemaßung zur Bounding Box.

      Der rote Pfeil zeigt den Abstand einer Bemaßung zur Bounding Box.

    • ELEMENT Abstand zum zu bemaßenden Element selbst. Bezugspunkt ist der Anfügepunkt.

      Der rote Pfeil zeigt den Abstand einer Bemaßung zum Anfügepunkt.

      Der rote Pfeil zeigt den Abstand einer Bemaßung zum Anfügepunkt.

    • ABSOLUTE: Abstand zum zu bemaßenden Element selbst. Bezugspunkt ist der Nullpunkt des Elements. Die Eingabe erfolgt über die X- und Y-Koordinate. Damit sind auch schräg versetzte Bemaßungen möglich.

      Beispiel für "Position" = "ABSOLUTE"

      Beispiel für "Position" = "ABSOLUTE"

    Beispiel:

    Abstandsmaß: Als Wert können Sie feste Werte, Variablen aber auch PARTdesigner-Expressions einsetzen (siehe Abschnitt 15.1, „PARTdesigner-Expressions“).

    Beispiel PARTdesigner-Expression:

    15*RZ500@D/20