powered by CADENAS

Manual

Manual

11.1.3. Namenskonvention für Anfügepunkte und Einfügelinien

Die Namenskonvention soll beispielhaft an einem Profil verdeutlicht werden:

3 Anfügepunkte jeweils an Anfang und Ende, 8 Einfügelinien an den Kanälen

3 Anfügepunkte jeweils an Anfang und Ende, 8 Einfügelinien an den Kanälen

Profilanfang und Profilende

Es wird ein Anfügepunkt im Zentrum des Profilquerschnitts benötigt und einer in jedem Loch. Vergleiche Abb. „3 Anfügepunkte jeweils an Anfang und Ende, 8 Einfügelinien an den Kanälen“.

Der Anfügepunkt im Zentrum des Profilquerschnitts heißt start, die anderen werden aufgezählt mit start_a, start_b etc.

Genau dasselbe gilt analog für das Profilende.

  • start_b <---> end_b

  • start <---> end

  • start_a <---> end_a

Seitliche Anfügepunkte (Einfügelinie)

[Hinweis] Hinweis

Die seitlichen Anfügepunkte werden als Einfügelinie erstellt. Siehe hierzu Abschnitt 7.9.3.2.1.6, „Einfügelinie erstellen“.

EinfügelinieEinfügelinie

Einfügelinie

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Namenskonvention bei den seitlichen Einfügelinien. Ihr Basis-Sketch liegt auf der Start-Ebene des Profils.

Das Schema ist side_<Nummer><Buchstabe>.

Nummer ist eine Zahl wie bei einem Würfel, wo die Addition zweier gegenüberliegender Zahlen immer 7 ergibt.

Buchstabe ist für die mittlere Position leer und falls es mehrere Kanäle gibt, dann werden die Anfügepunkte aufgezählt: “a”, “b”, …

[Wichtig] Wichtig

Der gegenüber liegende Anfügepunkt trägt denselben Buchstaben:

side_2a <-> side_5a

side_2b <-> side_5b

Orientierung der Anfügepunkte:

[Wichtig] Wichtig
  • Das Einfügelinien-Symbol zeigt immer zur Mitte.

Die rote Koordinaten-Achse der seitlichen Anfügepunkte zeigt immer nach rechts, wenn man vom Profilanfang längs über das Profil sieht und die Oberfläche mit den Anfügepunkten oben liegt.

Beispiel einer komplexen Namenskonvention bei vielen Anfügepunkten und Einfügelinien und verschiedenen Proportionen

Die Start/End-Anfügepunkte/Einfügelinien sind nun eine Buchstaben-Kombination von oben/seitlich, bzw. unten/seitlich:

start_<Buchstabe_oben>_<Buchstabe_seitlich>

  • side_5 ist immer in der Mitte des Profils.

    side_5a ist immer ein 1/4 des Profils.

    side_5aa ist immer ein 1/8 des Profils.

  • Wenn spezielle Teilungen benötigt werden, dann können auch Buchstaben wie k, l, m, n benutzt werden.