powered by CADENAS

Manual

Manual

5.9.20. Registerseite Katalogteilung

Katalogteilung ist eine Funktion, um aus einem zentralen Katalog mehrere Teilkataloge zu erstellen.

[Hinweis] Hinweis

Voraussetzungen zur Anzeige der entsprechenden Registerseite Katalogteilung:

  • Lizenz CNS2009*ECATADDONS*SEPARATIONTOOL muss vorhanden sein

  • Folgender Eintrag muss in $CADENAS_SETUP/qasettings.cfg gesetzt sein:

    [CatalogSeparation]
    catalogs=catalogname
  • Im Katalogwurzelverzeichnis, in dir.prj muss der Schlüssel ISCATALOGGROUP mit dem Wert "1" gesetzt sein.

    ISCATALOGGROUP=1
  1. Selektieren Sie den Reiter Katalogteilung.

  2. Bestimmen Sie unter Zielkataloge Katalognamen und Präfixe.

  3. Bestimmen Sie unter Zuordnung der Schlüssel Projektschlüssel und Medienvariable.

    Projektschlüssel stehen in der Projektdatei und Medienvariablen werden auf der Registerseite Dokumente angezeigt.

  4. Sobald Sie links im Index ein Projekt selektieren, können Sie sich rechts nach Auswahl des entsprechenden Reiters zu jedem Katalog Details anzeigen lassen, die bei der Teilung ausgeführt werden.

  5. Wenn alle Einstellungen gesetzt sind, klicken Sie im Extras-Menü auf Kataloge teilen....

    -> Das gleichnamige Dialogfenster wird geöffnet.

  6. Aktivieren Sie die gewünschten Kataloge unter Katalogauswahl.

    Aktivieren Sie optional Projektdatum anpassen (bei Einstellungsänderungen):

    [Hinweis] Hinweis

    Normalerweise wird das Projektdatum nicht angepasst!

    In Ausnahmefällen, wenn beispielsweise geändert wurde, welche Spalten ausgeblendet werden sollen, wird bei aktivierter Option dann nur beim geänderten Projekt das Datum angepasst.