powered by CADENAS

Manual

Manual

7.11.9. Kopieren

Kopieren erstellt eine Kopie des aktuell Markierten (Zeilen oder Zellen). Diese Kopie kann mittels Einfügen oder Überschreiben an beliebiger anderer Stelle wieder eingefügt werden.

[Hinweis] Hinweis

Bei Einfügen wird über der Markierung eingefügt.

Bei Überschreiben wird an der Markierung eingefügt.

Beispiel: Kopieren von Zellen

  1. Markieren Sie die zu kopierenden Zellen.

  2. Klicken Sie den Button Kopieren .

    -> Die Kopie wird temporär in den Zwischenspeicher aufgenommen.

  3. Selektieren Sie die Zelle, über der die Kopie in die Tabelle eingefügt werden soll.

  4. Klicken Sie auf den Button Einfügen .

    -> Die markierten Zellen werden über der markierten Zelle eingefügt.

    [Hinweis] Hinweis

    Beim Einfügen bestimmter Zellen – nicht vollständiger Zeilen – wird eine neue Zeile bzw. mehrere neue Zeilen nur mit dem markierten Inhalt der Ursprungstabelle erzeugt.

Zellen automatisch ausfüllen

Statt Daten manuell einzugeben, können Sie Zellen nach einem bestimmten Muster automatisch ausfüllen.

Vorgehensweise:

  1. Markieren Sie mit Hilfe der Umschalttaste die zu kopierenden Zellen.

  2. Ziehen ziehen Sie den markierten Block mit Klick auf den Anfasser (kleines schwarzes Quadrat) nach unten.

Beispiele:

  • Eine Zahlenfolge "1,2,3,4,5" wird logisch forgesetzt.

  • Eine Zahlenfolge "1,2,4,5" wird blockweise kopiert.

  • Es gibt Fälle, in denen sowohl die logische Fortsetzung einer Zahlenfolge als auch blockweises Kopieren sinnvoll sein kann. Mit gehaltener Strg-Taste wird der markierte Block kopiert, ohne Strg-Taste die Zahlenfolge logisch fortgesetzt.

    Ohne gehaltene Strg-Taste:

    -> Die Folge wird fortgesetzt mit Zuzählung von jeweils +90.

    Mit gehaltener Strg-Taste:

    -> Die Folge wird fortgesetzt durch Kopieren des markierten Blocks.

[Hinweis] Hinweis

Die obigen Beispiele verwenden Zahlen vom Datentyp "Ganzzahl". Bei Verwendung von Dezimalzahl ist das beschriebene Verhalten identisch. Bei Text wird immer blockweise kopiert.