powered by CADENAS

Manual

Manual

7.9.1. Benutzeroberfläche im Überblick

Die Oberfläche des featurebasierten Sketchers ist in folgende Bereiche aufgeteilt:

Sketcher Benutzeroberfläche

Sketcher Benutzeroberfläche

  • Funktionsbuttons

    Die Funktionsbuttons stellen die einzelnen Zeichenfunktionen für den Grafikbereich zur Verfügung. Siehe hierzu unter Abschnitt 7.9.3, „Funktionsbuttons“.

    Mit Klick auf einen Button wählen Sie die Funktion aus. Danach klicken Sie in die Zeichnung und führen den Konstruktionsschritt aus.

    Der Konstruktionsschritt wird in der Historie links aufgezeichnet.

  • Sketch Historie (Featurebereich links)

    Die Historie ist eine Auflistung aller Konstruktionsschritte. Sie können zu jedem Schritt zurückkehren und Änderungen vornehmen.

  • 2D-Zeichnung (Grafikbereich rechts)

    Im Grafikbereich wird der komplette Sketch mit z.T. vielen Konstruktionsschritten angefertigt.

    [Hinweis] Hinweis

    Interaktive Hervorhebung: Historie-Tree-Feature / 2D-Zeichnungselement

    2D-Zeichnungen können sehr komplex sein, d.h. eine Vielzahl an Konstruktionsschritten enthalten. Damit Ihnen der Überblick nicht verloren geht, gibt es im 2D-Sketcher die interaktive Hervorhebung.

    Interaktive Hervorhebung bedeutet, zwischen jedem Zeichnungselement in der 2D-Zeichnung besteht eine Verbindung zu einem bestimmten Konstruktionsschritt im Historien-Tree. Diese Verbindung wird deutlich, sobald Sie mit dem Mauspfeil ein Zeichnungselement berühren. Dann wird dieses nämlich farblich hervorgehoben und gleichzeitig erscheint im Historien-Tree die entsprechende Feature-Zeile dunkel unterlegt. Umgekehrt wird durch Anklicken einer Feature-Zeile das zugehörige Element in der 2D-Zeichnung markiert. Siehe Abb. „Sketcher Benutzeroberfläche“.

  • Hilfsdialog zu den Befehlen

    In der Statuszeile links unten wird ein Hiflsdialog zu den Befehlen angezeigt.