powered by CADENAS

Manual

Manual

9.3.1. Konfiguration

Das folgende Beispiel zeigt, wie im PARTdataManager eine Konfiguration schrittweise und individuell aufgebaut wird.

[Hinweis] Hinweis

Sie können das Beispiel nachvollziehen, wenn Sie training.cip installiert haben.

(Training/Baugruppen/Scharnier/scharnier_asmcfg.prj)

Eine ausführliche Beschreibung hierzu liefert Beispiel 2.

  1. Wählen Sie in PARTproject eine Konfiguration und rufen Sie den Kontextmenübefehl Mit PARTdataManager öffnen auf.

    [Hinweis] Hinweis

    Hier im Beispiel wurde bei der Projektanlage eine Namenskonvention (Konfigurationszusatz von "_asmcfg" im Namen) verwendet.

    Aufruf Konfiguration - asmcfg.prj

    Aufruf Konfiguration - asmcfg.prj

  2. Zunächst wird im Dockingfenster Aufbau in der Baumansicht links nur die Baugruppenbezeichnung angezeigt und rechts das Dummy-Startteil.

    Die Konfigurationselemente sind zwar bereits angelegt, müssen aber erst ausgewählt bzw. aktiviert werden.

    Aufruf Konfiguration - asmcfg.prj

    Aufruf Konfiguration - asmcfg.prj

  3. Klicken Sie auf das angezeigte Bauteil (hier in der obigen beispielhaften Abb. "scharnier_dummy").

    -> Das Bauteil wird mit roter Schriftfarbe angezeigt, da es noch nicht eindeutig bestimmt ist. In der Tabelle liegen mehrere Ausprägungen vor, von denen Sie eine auswählen müssen.

  4. Wählen Sie eine Tabellenzeile.

    [Hinweis] Hinweis

    Enthält die Tabelle nur eine Zeile, wird das Bauteil unmittelbar eingefügt. Sofern bei Bauteilen mehrere Tabellenzeilen vorhanden sind, können Sie die Ausprägung ändern. Es wird automatisch die Darstellung in der 3D-Ansicht angepasst.

    Der genaue Ablauf ist auch dadurch etwas unterschiedlich je nachdem, ob die Option Freie Anfügepunkte automatisch anfügen aktiviert ist oder nicht. Im folgenden beispielhaften Ablauf ist die Option deaktiviert.

    Freie Anfügepunkte automatisch anfügen

    Freie Anfügepunkte automatisch anfügen

    [Hinweis] Hinweis

    In der Baumansicht sehen Sie unterhalb der Bauteile - solange es weitere Anfügeteile gibt - die möglichen Anfügepunkte. Diese sind in der 3D-Ansicht als kleine, grüne (bzw. rote) Pyramidensymbole dargestellt.

    An jedem der Anfügepunkte können potentiell Baugruppenbestandteile aus der Auswahlliste angefügt werden (sofern vorgesehen).

    Die Einfügepunkte in der Baumansicht sind farblich gekennzeichnet:

    • Grün: Ein Teil kann angefügt werden.

    • Gelb: Es ist bereits ein Teil angefügt, aber es kann ein weiteres angefügt werden.

    • Schwarz: Es ist bereits ein Teil angefügt (oder mehrere) und es darf kein weiteres angefügt werden.

    Auf die beschriebene Weise können Sie die einzelnen Elemente einfügen, bis alle Vorschläge verbaut sind. Es gibt dann nur noch Verzweigungen mit schwarzer Schrift.

    Wenn Sie wissen wollen, wo ein bestimmter Anfügepunkt im Bauteil liegt, markieren Sie seinen Namen im Aufbau in der Baumansicht. Dann wird das betreffende Pyramidensymbol in der 3D-Ansicht in roter Farbe angezeigt.

  5. Klicken Sie auf den Anfügepunkt.

    -> Mögliche Anfügepunkte werden angezeigt.

    -> Mögliche Bauteile werden aufgelistet (hier im Beispiel an dieser Stelle nur eines).

  6. Klicken Sie auf "fluegel1" and wählen Sie eine Tabellenzeile.

    -> Der Anfügepunkt "mitte" und mögliche Bauteile, die zum Aufbau zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

    -> Das Bauteil wird in der 3D-Ansicht angezeigt.

  7. Klicken Sie auf ein weiteres Bauteil und dann auf eine Tabellenzeile.

    -> Das Teil wird eingefügt.

    -> Der Anfügepunkt wird in Gelb angezeigt. D.h. es stehen für diesen Anfügepunkt noch weitere Teile zur Verfügung.

  8. Selektieren Sie erneut den Anfügepunkt "mitte".

    -> Weitere noch zur Verfügung stehende Teile werden angezeigt.

  9. Fügen Sie das nächste Teil ein.

    Fügen Sie auf die beschriebene Weise alle angebotenen Teile in den Aufbau ein.

    Sobald der Aufbau komplett ist, es also keine weiteren Teile zum Einfügen mehr gibt, wird alles in schwarzer Schriftfarbe angezeigt.