powered by CADENAS

Manual

Manual

5.11.2.6. BMG Layer (DIN4003)

Zeichnungen können mit BMG Layern nach DIN 4003 erweitert werden. Beim Export von 2D DXF/DWG übergeben diese Layer wichtige Informationen u.a. für Werkzeugbereitstellung und BIM.

Voraussetzung: CNS Klassifikation mit entsprechenden Daten

  1. Klicken Sie im PARTdesigner, im Dockingfenster 3D Historie auf den Kontextmenübefehl Neue 2D-Zeichnung....

    -> Das Dialogfenster 2D-Zeichnung wird geöffnet.

    Dialogfenster "Neue 2D-Zeichnung"

    Dialogfenster "Neue 2D-Zeichnung"

  2. Selektieren Sie unter Ansicht die Option User.

    Tragen Sie unter Name z.B. DIN 4000 / BMG Layer ein.

    Selektieren Sie unter Layer Gruppe die Option BMG.

    Bestätigen Sie mit OK.

    -> Der Sketcher wird geöffnet. (Die Buttongruppe Text ist bei Zeichnungen sichtbar.)

  3. Bauen Sie die Zeichnung im Sketcher wie gewohnt auf.

    [Hinweis] Hinweis

    Eine 2db-Datei kann auch gespeichert und als parametrischer 2D-Sketch geladen werden.

  4. Nehmen Sie nun die Klassifizierung vor.

    Beispiel:

    1. Ausgangssitutation: Eine noch nicht klassifizierte Linie soll klassifiziert werden.

    2. Selektieren Sie die gewünschte Linie.

      -> Die Linie wird nun in der Standard-Markierungsfarbe angezeigt.

    3. Klicken Sie auf das Icon Element klassifizieren .

      -> Das entsprechende Dialogfenster zur Bestimmung von Gruppe und Klassifikation wird geöffnet. Nehmen Sie die gewünschten Auswahlen vor (hier Werkzeugbezeichnung und LAYER_1.

      Sobald Sie einen Layer ausgewählt haben, wird sofort das zu erwartende Ergebnis (Linienfarbe, -typ, - stärke) angezeigt.

    4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl abschließend mit Klick auf OK.

      -> In der Sketch Historie wird die Beziehung zwischen Formelement und Klassifikation per rotem Pfeil repräsentiert.

      Beispiel: Beziehung zwischen Formelement und Klassifikation

      Beispiel: Beziehung zwischen Formelement und Klassifikation

    [Hinweis] Hinweis

    Ist die benötigte Klassifikation schon vorhanden, fügen Sie besser das selektierte Element der bestehenden zu, anstatt wieder einen neuen Klassifikationsschritt zu erzeugen!

    Selektieren Sie hierzu in der passenden Klassifikation die Kategorie Elemente und klicken Sie dort auf den Kontextmenübefehl Selektion hinzufügen.

    [Hinweis] Hinweis

    Je nach Layer werden die Linien in Farbe, Typ (durchgezogen, gestrichelt, Punkt-Strich) und Stärke (dünn, normal, dick) unterschiedlich angezeigt (sowohl in PARTdesigner als auch später in PARTdataManager in der 2D-Ableitung). Detaillierte Informationen zu den einzelnen Layern finden Sie in der Spezifikation DIN SPEC 69874-2.

  5. Mittels Klassifizierte Elemente verstecken können Sie alle Layer einer Gruppe oder einzelne Layer ein- und ausblenden und so prüfen, ob alles richtig gesetzt ist.

    Klicken Sie auf den Button.

    -> Der entsprechende Dialogbereich wird aufgeklappt.

    Alle Layer eingeblendet

    Alle Layer eingeblendet

    Alle Layer bis auf "NC-Geometrien" ausgeblendet

    Alle Layer bis auf "NC-Geometrien" ausgeblendet

    Aktivieren/deaktivieren Sie bei den gewünschten Gruppen oder Layern das Auswahlkästchen.

  6. Klicken Sie im Sketcher abschließend Änderungen übernehmen.

    -> Die zusätzliche 2D-Zeichnung mit den Layerinformationen wird in der 3D Historie angezeigt.

  7. Hinterlegen Sie in PARTproject -> Projekt bearbeiten -> Registerseite 2D-Ableitung, dass die 2D-Zeichnung dargestellt bzw. ausgegeben wird.

    Registerseite 2D-Ableitung

    Registerseite 2D-Ableitung

    • Tragen Sie unter Ansicht einen Anzeigenamen ein.

    • 2D-Modell hinzufügen. Hierzu bestehen zwei Möglichkeiten:

      • Wählen Sie Aus der 3db, wenn Sie die Zeichnung im Sketcher erstellt haben und diese intern gespeicherte Zeichnung verwenden möchten.

      • Wählen Sie eine 2db-Datei, welche im Projektverzeichnis hinterlegt ist.

    • Wählen Sie in der dritten Spalte die Option Hinzufügen.

  8. Aktualisieren Sie den Index.

  9. Öffnen Sie PARTdataManager.

    -> Die zusätzliche Zeichnung wird unter 2D-Ableitung angezeigt.

  10. Beim Export von 2D DXF/DWG werden die BMG-Layer ebenfalls exportiert.