powered by CADENAS

Manual

Manual

10.6.1.1. Media Variablen anlegen

  1. Öffnen Sie zuerst die Templateeinstellungen mittels

    • Einstellungen-Menü -> Templateeinstellungen

      oder

    • das entsprechende Icon in der Werkzeugleiste.

  2. Klicken Sie auf Media Variablen bearbeiten.

    -> Der Media Editor öffnet sich.

  3. Wählen Sie im Listenfeld rechts oben den Typ. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

    • TEXT

    • HTMLTEXT

    • PSOL_TABLE

    -> In der unteren Hälfte des Dialogfensters werden die bereits bestehenden Media Variablen des ausgewählten Typs angezeigt.

  4. Im Listenfeld rechts oben können Sie auch die Sprache auswählen. Bei Neuanlage einer Variablen belassen Sie "default".

  5. Klicken Sie auf Neu.

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Name.

  6. Geben Sie den Namen der Variablen ein.

    [Hinweis] Hinweis

    Die unter Windows erlaubten Sonderzeichen dürfen hier ebenfalls verwendet werden. Leerzeichen beispielsweise sind nicht möglich. Verwenden Sie als Trennzeichen alternativ z.B. den Unterstrich.

  7. Bestätigen Sie mit OK.

  8. Die Variable wird in der unteren Hälfte des Dialogfensters angezeigt.

  9. Selektieren Sie die Variable und geben Sie in der oberen Hälfte des Dialogfensters den Variablenwert ein.

  10. Klicken Sie auf Speichern.

[Hinweis] Hinweis

In PARTproject, auf der Registerseite Dokumente, wird die Variable erst nach einem Neustart von PARTproject angezeigt.

Um die Variable darüberhinaus auch auf der Registerseite Übersetzung anzuzeigen, selektieren Sie diese und klicken den Kontextmenübefehl Eintrag editieren.

Aktivieren Sie nun die Auswahl Übersetzen und bestätigen Sie mit OK.

-> Jetzt wird die Variable auch auf der Registerseite Übersetzung angezeigt.