powered by CADENAS

Manual

Manual

9.8.2. Assembly-Konfiguration erstellen

[Hinweis] Hinweis

Das Erstellen neuer Assembly-Konfigurationen erfolgt immer in PARTprojekt. Die weitere Bearbeitung erfolgt dann in PARTdataManager, im Dockingfenster Konfigurator.

Vorbedingung: Alle zum Aufbau der Baugruppe benötigten Einzelteile einschließlich Dummy-Startteil sind vorhanden und mit einem entsprechenden Anfügepunkt ausgestattet.

  1. Legen Sie eine Assembly-Konfiguration an.

    Klicken Sie hierzu in PARTproject im Dialogbereich Projektauswahl auf Verzeichnisebene auf den Kontextmenübefehl Neues Projekt. Vergeben Sie einen Namen (hier beispielhaft "scharnier"). Wählen Sie im Listenfeld die Option Vorlage für Assembly Konfiguration. Bestätigen Sie mit OK.

    -> Die Konfiguration wird in der Projektauswahl von PARTproject im gewünschten Verzeichnis angelegt.

    -> Bei einer Assembly-Konfiguration wird automatisch "_asmcfg.prj" an den vergebenen Namen angehängt.

  2. Klicken Sie im Kontextmenü der Assembly-Konfiguration auf den Befehl Mit PARTdataManager öffnen.

    -> PARTdataManager öffnet sich mit einer leeren Konfiguration.

    -> Die Dockingfenster Konfigurator und Aufbau sind automatisch geöffnet.