powered by CADENAS

Manual

Manual

5.2.1. Aufruf von PARTdesigner

[Hinweis] Hinweis

Sie haben schon in früheren Versionen mit eCATALOGsolutions Bauteile modelliert? Dann werden Sie gleich eine fundamentale Neuerung bemerken. Mit V11 wurde das Modul PARTeditor in das Modul PARTdesigner integriert.

Alle PARTeditor-Funktionen stehen nun in PARTdesigner zur Verfügung, sodass ein lästiges Wechseln zwischen verschiedenen Arbeitsoberflächen entfällt. Komfortables Arbeiten mit Dockingfenstern, die Sie in Größe und Position anpassen können, kennen Sie bereits aus PARTdataManager. Diese Funktionalität steht nun auch im PARTdesigner zur Verfügung.

Auch wenn Sie nun in einer einzigen Oberfläche arbeiten - was viel angenehmer ist -, sollten Sie sich folgende Fakten bewusst machen:

  • Es wird ein parametrisch aufgebautes 3D-Modell erstellt. Diese Daten werden weiterhin im Dateityp 3db gespeichert.

    Und es wird eine Sachmerkmalstabelle erstellt, mit deren Werten das parametrische 3D-Modell befüllt wird. Die Tabellendaten werden weiterhin im Dateityp tab bzw. tac gespeichert.

  • Im Variablenmanager gibt es einen Parameter Speicherort mit folgenden Listenfeldoptionen:

    • Nur in Geometrie -> Datenspeicherung in 3db-Datei

    • Nur in Tabelle -> Datenspeicherung in tab/tac-Datei

    • In Geometrie und Tabelle -> Datenspeicherung sowohl in 3db-Datei als auch in tab/ tac-Datei

    Je nachdem welchen Modus Sie auswählen, bevor Sie Übernehmen klicken, werden die Daten im entsprechenden Dateityp bzw. in beiden gespeichert.

[Hinweis] Hinweis

Beim Aufbau eines Modells haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, zuerst das Modell anzulegen (mit festen Werten bzw. einer einzigen "Prototyp"-Tabellenzeile) oder zuerst die Sachmerkmalstabelle. Siehe hierzu auch unter Abschnitt 7.8.10, „Speicherort: Nur in Geometrie | Nur in Tabelle | In Geometrie und Tabelle“.

Um mittels PARTdesigner die Geometrie oder Sachmerkmalstabelle zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Bearbeitung der Geometrie

    1. Markieren Sie in PARTproject unter Projektauswahl die Datei *.3db / *.3gb.

      -> In PARTproject erscheint im Dialogbereich Projekt bearbeiten eine entsprechende Voransicht.

      PARTproject: Geometrievoransicht

      PARTproject: Geometrievoransicht

    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

      -> PARTdesigner wird in der Geometrieansicht geöffnet.

      PARTdesigner: Geometrieansicht

      PARTdesigner: Geometrieansicht

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn die Datei noch ohne Inhalt ist, erscheint das Dialogfenster Datei bearbeiten.

    Sie werden gefragt, ob die *.3db-Datei angelegt werden soll.

    Variablen aus der Tabelle übernehmen

    Variablen aus der Tabelle übernehmen

    Setzen Sie bei Bedarf im Optionsfeld Variablen aus der Tabelle übernehmen den Haken, damit die in der tab/tac-Datei angelegten Variablen übernommen werden und bestätigen Sie mit OK.

  2. Bearbeitung der Tabelle

    1. Markieren Sie in PARTproject unter Projektauswahl die Datei *.tab / *.tac.

      -> In PARTproject erscheint im Dialogbereich Projekt bearbeiten eine entsprechende Voransicht.

      PARTproject: Tabellenvoransicht

      PARTproject: Tabellenvoransicht

    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

      -> PARTdesigner wird in der Tabellenansicht geöffnet.

      PARTdesigner: Tabellenansicht

      PARTdesigner: Tabellenansicht

[Hinweis] Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung von PARTdesigner finden Sie unter Kapitel 7, PARTdesigner Parametriktool.