powered by CADENAS

Manual

Manual

7.6.2.6. Rotieren (Bauteil)

Der Befehl Rotieren ermöglicht die Rotation von Bauteilen "im Raum". Die Ausrichtung des Koordinatensystems bleibt davon unberührt.

Folgende Befehle stehen zur Verfügung:

  • +90 Grad um X

  • -90 Grad um X

  • 180 Grad um X

  • +90 Grad um Y

  • -90 Grad um Y

  • 180 Grad um Y

  • +90 Grad um Z

  • -90 Grad um Z

  • 180 Grad um Z

  • frei um X

  • frei um Y

  • frei um Z

[Hinweis] Hinweis

Beim Ausführen von Rotieren entstehen Abhängigkeiten, so dass es möglicherweise kein einfaches "Zurück" gibt. Beachten Sie die Abhängigkeiten bitte beim Löschen automatisch erzeugter Planes.

Fehlermeldung

Fehlermeldung

Die Anwendung von Rotieren steht möglicherweise in Zusammenhang mit einer Manipulation des Koordinatensystem (PARTproject -> Projekt bearbeiten -> Registerseite Allgemein -> Allgemein -> Koordinatenachsen). Siehe hierzu das folgende Beispiel.

Beispiel
  1. Ausgangssituation: In eCATALOGsolutions modelliertes Bauteil, "fehlerhaft" mit Y-Achse nach oben.

    Anforderung: Das Bauteil soll seine liegende Lage im Raum behalten, aber das Koordinatensystem soll mit Z-Achse nach oben neu orientiert werden.

    Ausgangslage

    Ausgangslage

  2. Das Koordinatensystem wird in PARTproject via Funktion Koordinatenachsen neu ausgerichtet, sodass die Z-Achse nach oben zeigt und die Y-Achse nach hinten.

    PARTproject: Funktion "Koordinatenachsen"

    PARTproject: Funktion "Koordinatenachsen"

    Ergebnis:

    [Hinweis] Hinweis

    Nicht nur das Koordinatensystem wurde gedreht, das Bauteil wurde mitgedreht.

    Koordinatensystem neu ausgerichtet

    Koordinatensystem neu ausgerichtet

  3. In PARTdesigner kann das Bauteil mittels Rotieren wieder in seine ursprüngliche Lage im Raum gebracht werden.

    In der 3D Historie findet sich auf Bauteilebene der Kontextmenübefehl Rotieren. Nach Anwendung von +90 Grad um X erscheint das Bauteil wieder in seiner ursprünglichen Lage. Vergleiche Abb. „Ausgangslage“.

    Bauteil mit gleicher Lage im Raum, aber gewünschter Orientierung des Koordinatensystems

    Bauteil mit gleicher Lage im Raum, aber gewünschter Orientierung des Koordinatensystems

    [Hinweis] Hinweis

    Die Ausrichtung des Koordinatensystems bleibt bei Anwendung von Rotieren unberührt.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Manipulation wird ersichtlich an der automatisch erzeugten Plane ZX rotated 1.

    Automatisch erzeugte Plane

    Automatisch erzeugte Plane

    Beim Ausführen von Rotieren entstehen Abhängigkeiten, so dass es möglicherweise kein einfaches "Zurück" gibt. Beim Löschen automatisch erzeugter Planes sind unbedingt die Abhängigkeiten zu beachten.

    Ein korrekter Teileaufbau von Grund auf ist unbedingt vorzuziehen!

    Beispiel: Fehlermeldung nach Löschen der automatisch erzeugten Plane

    Beispiel: Fehlermeldung nach Löschen der automatisch erzeugten Plane

    [Hinweis] Hinweis

    Einschränkung

    Rotieren in PARTdesigner funktioniert nur bei voll modellierten Teilen und nicht bei Q&S-Teilen.

    Die Ausrichtung von Q&S-Teile kann in der Projektdatei manipuliert werden. Es findet sich dort ein String beginnend mit REF1@MATRIX. Pauschal: Rotationsmatrix ausrechnen und die beiden Matrizen multiplizieren. Zur Berechnung gibt es im Internet Hilfeseiten: http://danceswithcode.net/engineeringnotes/rotations_in_3d/demo3D/rotations_in_3d_tool.html oder https://matrix.reshish.com/de/multiplication.php.

    Die Änderung ist nicht in PARTdesigner, sondern nur im PARTdataManager zu sehen.