powered by CADENAS

Manual

Manual

3.6.3.2.1. Förderbänder

Im Folgenden wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie Sie ein Förderband klassifizieren und im Mechatronics Concept Designer die Simulation testen.

[Hinweis] Hinweis

Voraussetzung ist eine aktuelle CNS-Klassifikation. Installieren Sie diese in PARTadmin unter Katalogaktualisierung -> Online -> Auswahl Klassifikationen.

  1. Selektieren Sie im Konfigurator das zu klassifizierende Einzelteil in der Baugruppe (bei einem Förderband den Gurt) und öffnen Sie es mittels Kontextmenübefehl in PARTproject.

  2. Selektieren Sie links unter Projektauswahl die 3db-Datei.

    -> Rechts unter Projekt bearbeiten erscheint die Vorschau (hier im Beispiel der Gurt).

  3. Rufen Sie auf dem zu klassifizierenden Feature (hier eine Fläche) den Kontextmenübefehl Fläche auf.

    -> Die vorhandenen Klassen werden unterhalb der Vorschau angezeigt.

  4. Selektieren Sie im Falle eines Förderbands die Klasse unter Simulation -> Assembly Line.

    -> Rechts von der selektierten Klasse werden die einzelnen Merkmale angezeigt.

    Im Falle eines Förderband setzen Sie bitte folgende Werte:

    • Name: Tragen Sie einen Namen Ihrer Wahl ein.

    • Geschwindigkeit: Geschwindigkeit der Förderung in Millimeter pro Sekunde (mm/s).

    • Direction: Richtungsvektor für die Förderung. Dieser muss parallel zur Förderbandfläche sein. Setzen Sie X auf 1 und Y und Z auf 0.

      Scrollen Sie nach unten, um alle Parameter zu sehen.

      [Hinweis] Hinweis

      Für PARTsolutions zeigt die Y-Achse nach "oben", für NX aber die Z-Achse. Im Kontext von MCD wird das wichtig, weil die simulierte Anziehungskraft in NX-MCD alles in Richtung "-Z" zieht. Dadurch werden sämtliche Förderbänder beim Export immer "auf die Seite" gestellt und alle darauf platzierten Objekte "zur Seite" fallen, statt wie erwartet befördert zu werden. Drehen Sie daher nach dem Export in NX das Modell so, dass seine nach oben zeigende Achse (normalerweise Y) mit der Z-Achse des Hauptmodells gleichgerichtet ist.

      • Das Modell kann Einzelteil oder Baugruppe (wie z.B. das Förderband) sein.

      • Die nach oben zeigende Achse ist bei CADENAS-Maschinenbau-Teilen Y.

    Die Werte für 3D Identifikation und 3D Dateiname werden automatisch gesetzt. Metadaten kann leer bleiben.

  5. Speichern Sie Ihre Eingaben in PARTproject.

  6. Exportieren Sie das Förderband mittels Klick auf nach NX.

    [Hinweis] Hinweis

    Drehen Sie das exportierte Bauteil in NX wie oben beschrieben.

  7. Öffnen Sie in NX unter Anwendung -> Weitere den Mechatronics Concept Designer.

  8. Öffnen Sie den Physik Navigator.

    -> Unter Sensoren und Aktoren sehen Sie die klassifizierte Transportfläche.

  9. Klicken Sie im Kontextmenü auf Bearbeiten.

    -> Das Dialogfenster Transportfläche wird geöffnet.

    Sie sehen, Vektor, Geschwindigkeit und Name wurden aus der Klassifikation übernommen.

  10. Platzieren Sie noch ein Transportgut auf dem Förderband und starten Sie mit Klick auf den “Start” Button die Simulation.