powered by CADENAS

Manual

Manual

5.9.2.13. Menüpunkt Ablaufdatum (End of Life)

In PARTproject kann nach Vorgabe des Katalogherstellers das Ablaufdatum von Projekten gesetzt werden. Hierüber können für den Teileaufruf in PARTdataManager bestimmte Dialoge gesteuert werden, die Hinweise zum Ablaufdatum und zur weiteren Verwendbarkeit geben.

[Hinweis] Hinweis

Das Ablaufdatum kann für ganze Projekte einheitlich gesetzt werden. Dies beschreibt der vorliegende Abschnitt.

Das Ablaufdatum kann aber auch unterschiedlich für einzelne Zeilen gesetzt werden und zwar manuell (siehe Abschnitt 5.9.15.2, „Zeilen als ausgelaufen markieren...“) oder automatisiert (siehe Abschnitt 5.8.2.1.15.16, „Zeilenweise EndOfLife setzen“).

PARTproject: Ablaufdatum

PARTproject: Ablaufdatum

Markierungen und Hinweise im PARTdataManager

  • Die Anzeige des Ablaufdatums erfolgt optional (Kontextmenü im Spaltenkopf) im PARTdataManager in der Teileauswahl im "Details" Modus.

    PARTdataManager -> Teileauswahl-> "Details" Modus

    PARTdataManager -> Teileauswahl-> "Details" Modus

  • Es erscheint beim Aufruf in PARTdataManager jeweils die entsprechende Meldung.

    Beispiel: Projekt abgelaufen mit Ersatzteil

    Beispiel: Projekt abgelaufen mit Ersatzteil

    Beispiel: Projekt abgelaufen ohne Ersatzteil

    Beispiel: Projekt abgelaufen ohne Ersatzteil

Übersicht zu den angezeigten Icons in Abhängigkeit von den Einstellungsoptionen:

    PARTproject -> Dialogbereich "Projekt bearbeiten" -> Registerseite "Allgemein"
ICON Beschreibung

Nach Ablauf ausblenden

Ersatz nach Ablauf (Optional)

Alte Norm ersatzlos gestrichen, keine Alternative vorhanden

1 0
Alte Norm ersetzt durch mindestens eine andere Teilefamilie und alte Norm gesperrt 1 1
Teil ist ausgelaufen, aber vorübergehend noch verfügbar 0 0
Alte Norm ersetzt durch mindestens eine andere Teilefamilie, aber vorübergehend noch verfügbar 0 1

Einstellungsoptionen in PARTproject -> Registerseite Allgemein -> Ablaufdatum

  • Datum:

    Hier können Sie optional auf Projektebene ein Ablaufdatum angeben.

  • Nach Ablauf ausblenden

    Ja: Das Bauteil darf nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwendet werden.

    Nein: Das Bauteil darf auch nach dem Ablaufdatum noch verwendet werden.

    Es erscheint beim Aufruf in PARTdataManager jeweils die entsprechende Meldung.

    Beispielmeldung

    Beispielmeldung

  • Hinweis vor Ablauf (In Tagen)

    Innerhalb der angegebenen Zeitspanne öffnet sich ein entsprechendes Dialogfenster (vgl. Abb. „Beispielmeldung“).

  • Ersatz nach Ablauf (Optional)

    Nach Klick auf ... erscheint das Dialogfenster Ersatzprojekte definieren:

    • Ersatzprojekte definieren

      Definieren Sie mittels Schaltfläche Neu beliebig viele Ersatzteile. Es öffnet sich hierzu ein Explorerfenster.

    • Regelwerk bearbeiten

      Manuelles Editieren des Regelwerks ist nur für CADENAS Consulting gedacht.

      Automatisch generierte Einträge werden hier z.B. durch die Funktion Zeilenweise EndOfLife setzen gesetzt. Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.8.2.1.15.16, „Zeilenweise EndOfLife setzen“.

[Tipp] Tipp

Folgende Kennzeichnungen von Teilen ergänzen sich: