powered by CADENAS

Manual

Manual

7.11.1. Zeile hinzufügen

  1. Fügen Sie mittels Klick auf Zeile hinzufügen eine leere zusätzliche Zeile am Tabellenende an. Die aktuelle Selektion spielt keine Rolle.

    Eine neue Zeile wurde hinzugefügt.

    Eine neue Zeile wurde hinzugefügt.

    Mit der Pfeiltaste neben dem Button können Sie den Dialog Zeile hinzufügen öffnen und per Feld Anzahl eine beliebige Anzahl von Zeilen hinzufügen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Returntaste.

    Beispiel: Zufügen von 10 Zeilen

    Beispiel: Zufügen von 10 Zeilen

  2. Tragen Sie unter den einzelnen Variablen die gewünschten Werte ein.

    [Hinweis] Hinweis

    Verwenden Sie keine Einheiten in Tabellenzellen, sondern deklarieren Sie die Einheit im Variablenmanager.

    Keine Einheiten in Tabelle deklarieren

    Keine Einheiten in Tabelle deklarieren

    Variablenmanager -> Einheit

    Variablenmanager -> Einheit

    Bei einer korrekten Deklaration einer Geometrievariablen als Datentyp "Ganzzahl" oder "Dezimalzahl" wird in der Tabelle ein Eintrag wie beispielsweise "10 mm" nicht akzeptiert. Die Angabe der Einheit wäre mit Data type "Text" zwar möglich, sollte aber auch dann unterbleiben.