powered by CADENAS

Social Share

Evernote (2151 views - Business & Office)

Evernote est un logiciel qui permet d’enregistrer des informations, sous forme de notes, images, vidéos, ou pages web. Il est utilisable dans plusieurs environnements, avec de nombreux appareils et/ou plateformes différentes. Une « note » peut être un texte mis en forme, une page web (entière ou un extrait), une photo, un mémo vocal ou une note manuscrite et peut également inclure des pièces jointes. Les notes peuvent être triées dans des carnets de notes, être taguées, annotées, éditées, commentées et retrouvées via un module de recherche. Il est publié par l'entreprise qui lui a donné son nom . Le logiciel propose le même genre de fonctionnalités que son concurrent OneNote qui est l'un des logiciels du Pack Office.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Evernote

Evernote

Evernote


Fondateur Stepan Pachikov
Fichier exécutable non
Première version
Dernière version 5.9.6.9494 ()
Version avancée 6.4.2.3788 (4 novembre 2016)
État du projet en cours de développement
Environnement Android
BlackBerry OS
iOS
Mac OS X
WebOS
Windows
Windows Mobile
Langues Anglais, français
Type Logiciel de productivité (en)
Entreprise
Licence Freemium
Propriétaire
Site web evernote.com

Evernote est un logiciel qui permet d’enregistrer des informations, sous forme de notes, images, vidéos, ou pages web. Il est utilisable dans plusieurs environnements, avec de nombreux appareils et/ou plateformes différentes. Une « note » peut être un texte mis en forme, une page web (entière ou un extrait), une photo, un mémo vocal ou une note manuscrite et peut également inclure des pièces jointes. Les notes peuvent être triées dans des carnets de notes, être taguées, annotées, éditées, commentées et retrouvées via un module de recherche. Il est publié par l'entreprise qui lui a donné son nom [1]. Le logiciel propose le même genre de fonctionnalités que son concurrent OneNote qui est l'un des logiciels du Pack Office.

Plateformes supportées

Evernote est disponible sur Windows, Mac, Web, iOS, BlackBerry, Windows Phone, Android, Palm WebOS et sur d’autres appareils encore. Il n'existe pas de version officielle pour Linux, cependant le logiciel libre NixNote permet l'utilisation de notes Evernote sous GNU/Linux.

Evernote offre trois niveaux de services : une version gratuite, une version Plus et une version Premium. Le nombre d'utilisateurs s'élevait à plus de 6 millions en janvier 2010. [réf. souhaitée]

Evernote est une société privée dont le siège est situé à Redwood City en Californie, aux États-Unis. La société a des bureaux en Russie et au Japon [réf. souhaitée]. Elle commercialise activement ses services en Europe et sur la zone Asie-Pacifique. [réf. souhaitée] Ses principaux actionnaires sont Sequoia Capital, Morgenthaler Ventures, DOCOMO Capital et Troika Dialog.

Faille de sécurité [réf. nécessaire]

Le 2 mars 2013, Evernote a révélé que des pirates informatiques s'étaient infiltrés dans son réseau et avaient pu voler des informations utilisateurs incluant noms d'utilisateurs, adresses e-mail et mots de passe chiffrés. À la suite de cet évènement, Evernote a contacté tous ses utilisateurs pour leur demander de réinitialiser leurs mots de passe[2],[3].

En réaction à cette brèche, Evernote a indiqué accélérer le développement d'une solution d'authentification multi-facteurs pour l'ensemble de ses utilisateurs[4],[5].

Technologie

En février 2017, Evernote a migré l'ensemble de ses données vers les datacenters de Google. L'objectif principal est de passer par un service de cloud.

Article connexe

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

Références

  1. Evernote, consulté le 1er mars 2014
  2. (en) Steve Kovach, « Your Evernote Password has been Hacked », Business Insider, (consulté le 3 mars 2013)
  3. (en) « Evernote says security has been breached by hackers », BBC, (consulté le 6 mars 2013)
  4. (en) Harrison Weber, « After major data breach, Evernote accelerates plans to implement two-factor authentication », the Next Web, (consulté le 6 mars 2013)
  5. (en) Mathew J. Schwartz, « Evernote: We're Adding Two-Factor Authentication », InformationWeek, (consulté le 6 mars 2013)


This article uses material from the Wikipedia article "Evernote", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D