powered by CADENAS

Social Share

Bride (5659 views - Plant Design / Ship Yard)

No description available
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Bride

Bride

Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
Ne doit pas être confondu avec MacBride ou McBride.

Sur les autres projets Wikimedia :

Nom commun

  • Une bride est à l'origine un lien servant à retenir et éventuellement guider. Le mot sert aussi à désigner un mécanisme de fixation ou de maintien d'un objet. À noter que le mot bretelle appartient à la même famille, via le francique brittil. Le verbe brider signifie « mettre en place un mécanisme de fixation pour tenir un objet afin de l'immobiliser en sécurité, ou de le déplacer sans le lâcher ou encore le transporter sans le perdre ». Ce sens générique se retrouve dans tous les métiers manuels anciens, du débardeur au charron. Les deux sens suivants de ce terme français appartiennent à des registres spécialisés.
  • Une bride est une pièce de harnais qui se place sur la tête d'un cheval (ou d'un équidé) et qui sert à le conduire ou le diriger. Le mot brîdel attesté en 1223 en moyen haut allemand désigne déjà un "rêne".
  • Une bride (flange en anglais) est un organe mécanique de blocage utilisé en tuyauterie ou en plomberie pour assembler des organes hydrauliques tels que des tubes, des vannes, des clapets, des robinets et des instruments de mesure.

Homonymes scripturaux (attention à la prononciation)

Personnalité

Bride est un nom de famille notamment porté par :

Localité

Bride est un nom de lieu notamment porté par :

Cours d'eau



This article uses material from the Wikipedia article "Bride", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Plant Design / Ship Yard

Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign