powered by CADENAS

Social Share

Silla (6030 views - Interior Design)

La silla es un mueble con respaldo, generalmente de cuatro patas, cuya finalidad es la de servir de asiento a una persona.[1]​ Las sillas pueden estar elaboradas con diferentes materiales: madera, hierro, forja, plástico o una combinación de varios de ellos. Según su diseño, las sillas pueden ser clásicas, rústicas, modernas, de oficina, etc. Las que son anchas, con respaldo algo alto, con brazos y balancín se denominan sillones. Las que también cuentan con brazos pero son estrechas se denomina butacas, como las de comedor o de teatro. Las que son cómodas, con brazos y respaldo bajo se denominan poltronas. A veces se llama silla de campo a las hamacas.[cita requerida]
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Silla

Silla

La silla es un mueble con respaldo, generalmente de cuatro patas, cuya finalidad es la de servir de asiento a una persona.[1]​ Las sillas pueden estar elaboradas con diferentes materiales: madera, hierro, forja, plástico o una combinación de varios de ellos.

Según su diseño, las sillas pueden ser clásicas, rústicas, modernas, de oficina, etc. Las que son anchas, con respaldo algo alto, con brazos y balancín se denominan sillones. Las que también cuentan con brazos pero son estrechas se denomina butacas, como las de comedor o de teatro. Las que son cómodas, con brazos y respaldo bajo se denominan poltronas. A veces se llama silla de campo a las hamacas.[cita requerida]

Tipos de sillas

  • Silla de niño. Silla con ruedas para transportar el infante sentado en ella, que suele tener las siguientes características:
    • Tiene respaldo regulable.
    • Cuenta con una bandeja inferior para llevar diferentes objetos (chupete, biberón, ropa de niño, etc.)
    • Suele ser plegable, operación que se realiza con facilidad para introducirla en el vehículo o guardarla.
    • Algunos modelos tienen freno de pie para inmovilizarla.
    • Algunos modelos incorporan capota regulable para proteger al/la niño/a del sol, la lluvia, el viento o el frío.
    • Se les puede poner una funda acolchada en la que el/la niño/a introduce los pies.
    • Se les puede añadir un impermeable ajustable para proteger al infante de la lluvia.
  • Silla de coche. Silla para transportar niños dentro de los coches. Tienen que estar normalizadas según la legislación de cada país. Se fijan por medio del cinturón de seguridad y pueden disponerse de frente o de espaldas a la marcha según el modelo y la edad del bebé.
  • Silla de la reina. Asiento improvisado que se forma entrelazando los brazos de dos personas y que se usa en determinados juegos infantiles.
  • Silla plegable. Silla generalmente de madera que se pliega ocupando muy poco espacio. Se utiliza para ocasiones especiales como celebraciones, ferias, eventos deportivos, desfiles, etc.
  • Silla de tijera. Silla plegable con asiento y respaldo de tela y patas en aspa.
  • Silla de pala. Silla con un solo brazo en el que hay una superficie horizontal a modo de apoyo para escribir. Se suelen utilizar mucho en academias de enseñanza. Las hay con pala a la derecha, para diestros, y pala a la izquierda, para zurdos.
  • Silla de ruedas. Silla móvil destinada a ser empujada por detrás o a ser accionada por su usuario apoyando con las manos sobre las ruedas, o por un sistema eléctrico. Es usada generalmente por personas de movilidad reducida, o para desplazar pacientes en los hospitales.
  • Silla de oficina. Silla que se utiliza en los despachos. Suele tener un asiento regulable en altura y un respaldo reclinable para adaptarla a las características de la columna de cada persona.
  • Silla de masaje. Silla ergonómica destinada para tal fin.
  • Silla de parto o sillón obstétrico apto para el parto. Instrumento que se utiliza para facilitar el parto, en el cual la mujer parturienta se coloca sentada. Existen referencias de este tipo de sillas en la antigüedad egipcia, griega y romana.[2]
  • Trona. Silla de asiento elevado con una repisa frontal en la que se sientan los niños y niñas para que puedan comer y evitar que se puedan caer.
  • Sillón mecedora. Silla típica de madera, con un borde curvado en la parte inferior que permite que se mueva adelante y atrás. Es muy común en las islas caribeñas y su uso común, además de para personas mayores en edad, es para mecer a bebés.
  • Silla de instrumentos, también conocida como silla de Batería. Se trata de una silla en forma de taburete con un asiento en forma de cilindro, sin brazos ni respaldo, con patas diagonales.

Véase también



This article uses material from the Wikipedia article "Silla", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Interior Design

3D,interior,architecture,furniture,kitchen,sanitary,bath,design,art