powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) Komponenten dank PARTsolutions Filterassistenten einfach und schnell auch in großen Datenbeständen auffinden

  • Mit der intelligenten Suchfunktion von CADENAS gelangen Ingenieure und Einkäufer direkt zum gewünschten Bauteil

    Raupen von Schmetterlingen sind sehr wählerisch und bevorzugen meist nur eine einzige Futterpflanze. Damit aber nicht genug, als weiteres Kriterium bei der Suche nach der perfekten Futterpflanze ist auch deren konkreter Standort (sonnig, hgalbschattig, windgeschützt oder an feuchten Orten) entscheidend. Auch bei der Entwicklung von neuen Produkten ist die stufenweise Eingrenzung der richtigen Komponenten durch den Ingenieur  oft hilfreich. Zwar ähneln sich eine Vielzahl an Komponenten innerhalb einer Teiledatenbank mit großen Datenbeständen, aber meist ist dann doch nur ein spezifisches Bauteil das richtige für die Produktkonstruktion.

    Das Strategische Teilemanagement PARTsolutions von CADENAS stellt Ingenieuren und Einkäufern Filterassistenten zur Verfügung, um schnell und einfach eine Teileart über alle Herstellerkataloge hinweg zu finden. Mit nur wenigen Klicks filtert der Nutzer damit die gesamte Teiledatenbank und erhält als Ergebnis alle verfügbaren Komponenten bzw. Hersteller angezeigt. Dafür werden die Kataloge vom System nach bestimmten Variablen gescannt. Anschließend erstellt PARTsolutions Filterassistenten mit den gängigsten Variablen und den jeweiligen Minimal- und Maximalwerten.

    Mit Hilfe der Filterassistenten lassen sich auf schnelle Weise Millionen von möglichen Kauf- und Eigenteilen auf genau das reduzieren, was im Moment gebraucht wird. Der Ingenieur profitiert von den Filterassistenten in PARTsolutions: Bauteile, die häufig gesucht werden, können umkompliziert und effektiv gefunden werden. Über einfache Regeln kann der Konstrukteur eine individuelle, intuitiv zu bedienende Oberfläche mit Schiebereglern und Selektionsfeldern generieren. Zusätzlich kann er Filterassistenten auch speichern und sie anderen Nutzern sowie für die Klassifikation 2.0 zur Verfügung stellen.

    Hier ein Beispiel in unserem Video:

     

    CADENAS eröffnet neue Möglichkeiten, Produktinformationen sowie CAD Daten von Norm-, Kauf- und Eigenteilen intelligent zu finden. Die Suchfunktionen wurden dabei speziell auf die Bedürfnisse von Ingenieuren und Einkäufern optimiert und ermöglichen, benötigte Komponenten durch intuitive Bedienung intelligent zu finden. Informieren Sie sich über die Intelligenten Findemethoden von CADENAS unter:

    https://www.cadenas.de/de/produkte/partsolutions/finden-von-informationen/intelligent-finden