Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Der Block [import] betrifft das Importieren der Attribut-Informationen nach PARTsolutions, entweder in die Projekttabelle (Sachmerkmalstabelle) oder in die Linkdatenbank.
Zu importierende oder auch auszuschließende Attribut-Informationen werden hier spezifiziert.
Im Folgenden sind die einzelnen Schlüssel erläutert (siehe auch Konfigurationsdatei selbst):
Benennen Sie eine Dokument-Eigenschaft, die als ERP-ID für jedes Dokument gesetzt wird. Alle Optionen finden Sie im Hilfe-Text der Konfigurationsdatei.
NameErpID=DOCUMENT_NAME
Schnittstellen-Name oder -Identifizierer
IFace=ci
0: Eins nach dem anderen (Default) / 1: Bearbeitungsinformationen sammeln und dann den gesamten Prozess auf einmal
InitMode=1
Zu benutzende ClassImport-Konfigurationsdatei
ciCfg=E:\V1100SP0\setup\classimport.cfg
Angabe von LinkDB Benutzername und Passwort
[import] ciDBUser=location ciDBPass=location
Eindeutiger Identifizierer eines Teils
Bestimmen Sie EIN Attribut als ERP_PDM_NUMBER. In der Regel können Sie den Defaultwert "IDNR" belassen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfetext des Schlüssels.
[import] classifyerpattribute=IDNR
Alle Attribute ausgeben oder nicht klassifizierte Attribute (nicht explizit benannte) entfernen
[import] removeattributesnonclassified=0
|
Bestimmen Sie die Attribute, welche in die Projekttabelle (Sachmerkmalstabelle) übernommen werden sollen.
[import] classifyprojectattribute0="Attribute name 0" classifyprojectattribute1="Attribute name 1" classifyprojectattribute2="Attribute name 2" etc.
|
Attribute spezifizieren, welche in die Linkdatenbank übernommen werden sollen
[import] classifydatabaseattribute=ARTIKEL
Attribute spezifizieren, welche entfernt werden sollen
[import] RemoveAttribute0="MATERIAL IDENTIFIER" RemoveAttribute1=CATEGORIES RemoveAttribute2=MEMBER
[import] 'Attribute Name'='New Attribute Name'
Bestehenden Datenstand überschreiben
[import] OverwriteMode=0
Beim allerersten Prozesslauf ist die Einstellung unerheblich. Solange noch kein befriedigender Datenstand erreicht ist, verwenden Sie die Einstellung 1. Sobald jedoch keine Änderung an einem existierenden Zustand mehr durchgeführt werden soll, verwenden Sie die Einstellung 0.
|